This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV61070A:输出异常

Guru**** 2374080 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61032, TPS61030, TPS61027, TLV61070A, TPS61023
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1360641/tlv61070a-output-abnormal

器件型号:TLV61070A
主题中讨论的其他器件:TPS61027、、 TPS61023、TPS61032 、TPS61030

您好!

我想 将 TLV61070用作电压转换器、 输入电压从1.8V 到3.2V、需要输出5V/1A。

)原理图如图,我用2.2uH(74438357022 μ H 电感器,但电路工作异常,不能输出5V 电压,输出电压等于输入电压。

您能帮助检查此电路的问题出在哪里吗?(请忽略 D41、R20、C12、它们未焊接)

请注意、我使用试验板焊接电路。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    更新 电路:

    将引脚3与引脚6连接、使 EN 电压>1.2V 符合 IC 数据表。

    添加新问题:  

     EN 引脚电压是否大于1.2V、IC 是否启动? 当 EN 电压小于0.4V 时、IC 输出会关断?

    谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chambin:

    开关稳压器对寄生电感非常敏感、如果使用试验板、则器件极有可能损坏。 此外,严格禁止没有 MLCC 的 Cout。 如果需要评估 IC 并且不再使用试验电路板、请申请 EVM。

    此致、

    特拉维斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Travis:

    感谢您的建议。

    当输入电压为2V 至3V 时、我可以使用 VIN 来控制 IC 启动和关断吗?  

    IC 使能电压是否大于1.2V 且 IC 关断电压是否小于0.35V?

    如果上面的启用/禁用逻辑是正确的,我不得不放弃这个解决方案,因为我没有控制信号线。

    如果我想满足输入2-3 V、输出5 V/1A 的要求 、在输入低于2V 时、IC 将自动关断、请使用 VIN (输入引脚)控制 IC 的启动和关断。

    您能给我另外一个解决方案吗?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好  

    您是否认为 TPS61027解决方案可以满足我们的要求?

    是否可以按照以下更改使用 TPS61020EVM 板来测试 TPS61027:

    移除 R3 和 R4、更改 R1值以控制 IC 开/关、EN=VIN、PS=GND。

    您能帮助检查可能的修改吗?

    谢谢。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chambin:

    您可以使用 UVLO 功能关断器件、 但 TLV61070的 UVLO 阈值为0.5V、而不是2V。 如果您只需要 测试 EN 功能、您可以使用 JP1来启用/禁用 IC:

    此致、

    特拉维斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    关于 TPS61027、电流限制不足以满足您的条件。 实际上、在1.8-5V 条件下、TLV61070A 也无法输出1A:

    我会推荐 TPS61023。

    此致、

    特拉维斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Travis:

    对于 TPS61023、如果电压低于2V、是否需要信号来控制 EN 或 UVLO 以关断 IC? 如果需要、我们没有额外的引脚来使用该解决方案。

    对于 TPS61027、您能帮助确认此 IC 可满足输入2V 和输出4.2V/0.5A 吗?

    或者还有什么解决方案?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chambin:

    如果您需要在输入电压小于2V 时禁用器件、则您需要其他电压监控器 IC。  由于 EN 引脚的迟滞、EN引 脚的分压器可能无效。  

    TPS61027能够满足您的条件。

    此致、

    特拉维斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Travis:

    非常感谢您的建议。

    我收到 TI 提供的有关 TPS61032将停产的信息、您认为 TPS61030是一个好的替代解决方案、但修改时间较短吗?

    仅向 TPS61030 FB 引脚添加两个反馈电阻器、以提供5V 输出。

    除了可调节 TPS61030输出电压外、TPS61032和 TPS61030之间是否存在任何差异?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chambin:

    TPS61032和 TPS61030是同一系列的。 因此、如果 TPS61032面临产量不足、TPS61030也将面临同样的情况。

    此致、

    特拉维斯