This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS82150:TPS82150等效晶体管数量

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS82150

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1362479/tps82150-tps82150-equivalent-number-of-transistors

器件型号:TPS82150

为了根据 MIL-HDBK-217计算 TPS82150的可靠性数值、我假定这属于"MOS 技术""线性微电路"技术。 我需要晶体管数量的范围。 我无法在文档中的任何位置找到它。

可能的范围为:

1至100个晶体管

101至303个晶体管

301至1000个晶体管

1001至10000个晶体管

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    遗憾的是、我们无法共享该器件的晶体管数量。 感谢您的理解。

    此致、

    石屏市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、感谢您的提示答案。

    我不需要知道该器件的晶体管数量、只需要知道范围即可。 不仅如此、知道一些范围(例如低于10000个晶体管)也许就足够了。 如果我不知道晶体管数量是多少、我必须保守估计(1001到10000个晶体管)、因此可靠性系数(每百万小时的故障数)将更高。 如果数量太大、我可能无法在设计中使用此组件、也可能需要使用另一个组件。

    此致、

    巴勃罗。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将在内部进行检查。