This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:BQ76952

Guru**** 2536600 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1361437/bq76952-bq76952

器件型号:BQ76952

TI 团队您好

我们是用于 BMS 应用的 BQ76952 AFE、面临一个有关短路的问题。

我们将使用 BQ76952 IC、并在我们的系统中控制低侧 MOSFET、同时电流检测将仅通过 afe 完成。

我们使用 DDSG 引脚控制我们的 Dfet MOSFET、因此在短路期间、 我们看到 DDSG 引脚下降、但在4ms 后变为高电平、同时我们发现连接到 afe 的所有温度同时变为0。 全扫描位在大约200毫秒内也变为0。  

此外、我们还有所有探头、所有 AFE VBAT、REG1、REG18、Regin 都仅预期  

为了便于参考、我附上了 word file、还请检查该文件、并请帮助我们如何调试该问题。

e2e.ti.com/.../BMU-SC-TEST .docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mohit、

    您能否分享您的原理图? 您是否具有短路的波形?

    您是否可以探测 SRP 到 VSS、SRN 到 VSS?

    此致、

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Luis  

    它无法探测 SRN 和 SRP、因为它的信号非常小 (当我们使用 CRO 时,我们会得到噪声,因此无法探测到)

    在调试时也可以提供帮助、  

    当我们在当时进行短路时,连接到 afe 的所有温度都变为0。 是否有任何方法可以通过您的硬件或软件点来检查为什么会发生这种情况?

    此外、除了 SRP SRN 之外、是否有任何硬件指向可调试短路问题

    谢谢。此致、

    莫希特·阿加瓦尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mohit、

    您能否共享原理图? 是否有 SRP 到 VSS 和 SRN 到 VSS 之间的电容器?

    DDSG 变为高电平后、它是否再次下降?

    您是否具有包含您的设置的.gg.csv 文件?

    此致、

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Luis  

    请查找随附的 AFE 部分原理图  

    是的、我们在 SRP 到 VSS 和 SRN 到 VSS 之间有电容器(O.1 uF)

    DDSG 变为高电平后、它是否再次下降?

    没有 DDSG 引脚不会为低电平、我们必须断开短路、然后再次连接、此时它将检测到 SC

    并找到 afe 安全参数的设置

    REG0配置= 0x01
    REG12配置= 0xFD
    ALERT 引脚配置= 0xAA
    DDSG 引脚配置= 0xAA
    默认警报屏蔽= 0x4180
    7个引脚用作温度传感器
    16节电池电压
    启用保护 A = 0x80
    启用保护 C = 0x40
    OCD1阈值= 0x02
    SCD 阈值= 0x02
    SCD 延迟= 0x01 (0us)
    SCD 锁存限制= 0x01 (禁用自动恢复)

    谢谢、此致

    MOHIT Aggarwale2e.ti.com/.../POWER-BMU-AFE.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mohit、

    C104和 C105实际上应该在 SRP/SRN 引脚上、而不是在滤波电阻器之前、您是否可以尝试将这些引脚添加到这些引脚并重新运行测试? 如果不将这些电容器放置在引脚上、我们在短路测试期间会发现类似的问题。  

    此致、

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙