This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR38020:预偏置启动

Guru**** 2538960 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS5450, TPS55340, LMR38020

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1362491/lmr38020-pre-bias-startup

器件型号:LMR38020
主题中讨论的其他器件:TPS5450TPS55340

大家好、

我的客户正在使用一些 WV 器件 TPS5450TPS55340LMR38020。 在其应用中、当重复供电启动时存在预偏置启动情况。 我在数据表中没有看到任何预偏置说明。 上述3种器件在预偏置启动时是否存在风险? 非常感谢。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yang:

    LMR38020允许预偏置启动。

    添加了 Jimmy 对 TPS5450注释进行注释。 对于 TPS55340、这是一个升压转换器、因此我建议您联系升压团队。 我怀疑升压转换器应该可以正常工作、因为输入与输出之间存在直接路径。   

    谢谢。

    理查德