This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25713:BQ25713:电池电源上的 ADC 转换未触发

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25713

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1362843/bq25713-bq25713-adc-conversion-on-battery-supply-not-triggering

器件型号:BQ25713

您好!

通过使用 BQ25713、我想在只由电池供电时进行 ADC 转换。

数据表中指出"当启用 ADC 时、器件只在电池时退出低功耗模式":

它似乎不起作用。 当 I TRIGGER 仅随电池提供并包含以下命令时:

{0x3B、0x60}

{0x3A、0x01}

转换未完成。 我认为设备无法退出低功耗模式?

若要触发 ADC、我应该手动退出低功耗模式:

 {0x00、0x60}
 {0x01、0x0E}

那么只有我可以 在电池模式下执行 ADC 转换。

这是正常的吗? 为了确保读取最后的 ADC 结果、是否应让设备每次在转换前退出低功耗模式?

——

我想的权变措施是发送一个 RESET 命令:RESET_REG

{0x35、0x40};
{0x34、0x30};

因此 ADCVSYSVBAT 变为0、这样我就知道转换是否完成了。 但 ADCVSYSVBAT 似乎未被复位。 它保留最后一次转换。

"是不是啊? 您是否认为有任何其他变通办法?

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    要在仅电池模式下启用 ADC、首先通过设置 EN_LWPWR=0来禁用低功耗模式。

    此致、