请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM4040 在一次采样上测得的齐纳电压(TP127)为4.6V、而5V_D 电压为4.98V。 这样会产生一个47uA 的齐纳电流。 I_R742 ~= 0。
很明显、这个到标称齐纳电压(5V)的偏离是由于齐纳电流少于所需的最小齐纳电流(在整个温度范围内为100uA)
问题: 这种行为(4.6V 齐纳电压)可以通过内部芯片设计(例如内部电阻值)、考虑大量的样本来系统地保证吗?