This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A43:TPS7A43的 SPICE 仿真给出了错误:接口节点数不正确

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A43

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1353519/tps7a43-spice-simulation-from-tps7a43-gives-error-incorrect-number-of-interface-nodes

器件型号:TPS7A43

我在 PSpice 仿真中使用可调的 TPS7A43。 输入为75V、我在 Vout 和 FB 引脚上有探针。  

这是我的原理图。

我收到以下错误:


**04/23/224 12:11:10**** PSpice 23.1.0 (2024年1月30日)*** ID# 0*****

**配置文件:"SCHEMATIC1-CURR_SENSE_TEST"[c:\CDS_SPB_HOME\cdssetup\projects\CURR_SENSE\CURR_SENSE-PSpiceFiles\SCHEMATIC1\CURR_SENS


****电路说明



**创建电路文件"CURR_SENSE_TEST.cir"
**警告:此自动生成的文件可能会被后续模拟覆盖

*库:
*配置文件库:
*本地图书馆:
*来自 C:Spice_Install \CDS_SPBP_HOME\cdssetup\OrCAD_PSpiceTCD\23.1.0\PSpice.ini 文件的[PSPICE netlist]段:
.lib "C:\libraries\pspice\tps7a43_adj\tps7a4301_trans.lib"
.lib "nom_pspti.lib"

*分析指令:
。 TRAN 0 1000ns 0
。 OPTIONS ADVCONV
。 OPTIONS FILEMODELSEARCH
。 PROBE64 V(别名(*)) I(别名(*)) W(别名(*)) D(别名(*))噪声(别名(*))
。 Inc "..\SCHEMATIC1.net

****包括 SCHEMATIC1.net ****
*源 CURR_SENSE
V_V2 N04332 N04369 75
C_C5 0 N04377 0.1u TC = 0、0
X_U1 N04332 N04403 N04403 N04403 N04403 0 N04403 N04386 N04403 N04377
+ TPS7A4301_TRANS
C_C6 0 N04386 0.1u TC = 0、0
C_C7 0 N04369 0.1u TC = 0、0

****恢复 CURR_SENSE_TEST.cir ****
。 结束

错误(ORPSIM-15461):X_U1.X_U2_postReG_U5的接口节点数不正确。

请告诉我缺少什么。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Philip:

    您未正确配置设备;出现许多错误。 您尚未为 EN 添加驱动源、因此器件永远不会导通;输入电压需要以接地为基准、而不是与输入电容器串联(它应与输入电容器并联); PG 应通过一个电阻器上拉至电压轨、而不是直接连接;MID_OUT 上需要一个输出电容器; FB 应通过电阻分压器连接到输出和接地、以设置输出电压、并且不应连接任何电容器接地。

    我想您对 LDO 的熟悉程度可能有限、因此我建议通读数据表和 LDO 基础知识  应用手册、以便开始了解这些器件的工作原理。

    此致、

    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。

    感谢您的答复。 我向您发送了不正确的屏幕截图(不正确的测试结果)。  

    这是我的配置。

    EN 连接到 Vin 以获得10VDC 输入。

    MVSEL1和 MVSEL2接地。

    MID_OUT 通过3xCout 电容器接地。

    PG 接地。

    FB 电阻器配置为提供5V 输出。

    我仍收到错误消息: 错误(ORPSIM-15461):X_U1.X_U2_postReg_U5的接口节点数不正确。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Phillip:

    当我使用您的相同配置运行仿真时、未看到相同的错误。 您正在使用什么仿真器?

    此致、

    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用的是 PSpice for TI。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Phillip:

    很抱歉耽误你的时间。 此问题已在另一帖子中确定并解决:  

    https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/952719/error-orpsim-15461-incorrect-number-of-interface-nodes-for-x_u1 

    如果可以、请告诉我。  

    此致、

    尼克