This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS38-Q1:是否可以使用引脚配置选项 A 主动禁用看门狗?

Guru**** 2451970 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS35-Q1, TPS38-Q1, TPS36-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1362184/tps38-q1-can-the-watch-dog-be-proactive-disabled-with-pin-configuration-option-a

器件型号:TPS38-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS36-Q1、TPS35-Q1

是否可以使用 引脚配置选项 A 主动禁用看门狗? (表示始终为 WDI 输出低电平)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、您好!

    TPS38-Q1器件没有看门狗。 您能否在此处告知所讨论的器件? 您是指 TPS36-Q1、如果是、引脚分配选项 A 可以通过将 CWD 引脚接地来禁用看门狗。

    谢谢。
    约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、该器件是 TPS35-Q1。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、您好!

    对于 TPS35-Q1、与 TPS36-Q1相同、 可以 通过将 CWD 引脚接地来使用引脚排列选项 A 禁用看门狗。 此信息可以在第节的数据表中  8.3.2.2看门狗启用/禁用操作。

    谢谢。
    约书亚