This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG3522R050:VSD 外观比竞争产品更大

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: LMG3522R050

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1362592/lmg3522r050-vsd-looks-bigger-than-competitor

器件型号:LMG3522R050

大家好、

我们的 LMG3522R050 VSD spce 比竞争对手强(竞争对手大约为3V @15A)。

您能解释一下原因吗?

此致、

林市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hayashi-San:

    GaN 器件没有体二极管、因此当反向导通时 、电流会以不同于 Si 或 SiC FET 中的路径流动。 这将影响我们的 VSD 压降。  

    此致!

    凯尔