This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25798:BQ25792和 BQ25798的最大输出电流

Guru**** 2756835 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25798

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1362420/bq25798-maximum-output-current-from-bq25792-and-bq25798

器件型号:BQ25798
主题中讨论的其他器件:BQ25792

您好、TI!
我正在将8节并联锂离子(VNominal = 3.6V/ 4500mA)电池连接到 BQ25798和 BQ25792 (单独连接)。 两个系统可以提供的最大输出电流是多少。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhineet:

    可用的输入功率是多少?  效率是 VBUS 与 VBAT 之间差异的函数。  Fsw=750kHz 且电感器为2.2 uH 时可实现最高效率  大多数客户会发现、IC 封装能够在4A 输出电流下实现热调节。

    此致、

    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输入具有两个选项:5V 或12V。 输出将配置为4.2V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhineet:

    数据表效率曲线有助于预测最大输出电流:

    上述曲线是在最大输入电流限制为3.3A 的禁用情况下获得的、并且位于温度室中采用经过调节的25°C。  因此、当 VBUS=5V 时、如果不受热限制(不太可能因为效率高而受限制)、由于输入电流限制=3.3A、VBAT=4V 时、最大充电电流为3.7A。  VBUS=12V 和 VBAT=4V 时的最大充电电流可能会受到封装的热限制。  例如、在 ICHG=3A 时、eff =90%、而损耗为10%。  如果我们为电感器取出大约0.5%的电感器,则会留下 9.5%*12V*3.3A =3.76W。  使用表中的 RthetaJC (top)可得到芯片温度增加3.76W*20.9C/W = 78.6C。 如果 Ta=25C、则裸片处于103C。  在热调节降低充电电流之前、TDIE 温度可以达到120C。

    此致、

    杰夫