This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC23513:UVLO 指的是哪个电压?

Guru**** 1958595 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC23513
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1362873/ucc23513-which-voltage-uvlo-refer-to

器件型号:UCC23513

UVLO 12V 意味着低于12V+GND 或低于 VEE?

伺服系统(ucc23513驱动器 IGBT)的客户用例。 UVLO 12V 意味着 VCC 从15V 下降到12V、或 VCC 从15V 下降到4.5V (12V-7.5V)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sienna:

    UVLO 用于总电源、在本例中为15V +7.5V = 22.5V。 该栅极驱动器有一个版本 UCC23514E、 它具有用于 UVLO 基准的发射极引脚。 UCC5390E 等其他栅极驱动器也具有此功能。 这样、您可以更准确地锁定导通电压的欠压。

    此致、

    肖恩

x 出现错误。请重试或与管理员联系。