This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R2:状态 LED 未亮起

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50, BQ40Z50-DEVICE-FW, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1354157/bq40z50-r2-status-leds-not-illuminating

器件型号:BQ40Z50-R2
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO、BQ40Z50 、BQ40Z50-DEVICE-FW

您好!

我无法在除发送 LED 切换之外的任何情况下使状态 LED 亮起、此时所有 LED 均按预期亮起。  客户端希望 LED 在充电期间以及电池组打开时亮起。

充电期间没有亮起、尽管 BQ Studio 上显示的电池百分比似乎关闭且间歇性、因此我怀疑尽管选择了正确的化学成分并运行了学习循环、但未正确校准。 (电池1和2  的 Qmqx 似乎已设置、对于未使用的电池3和4、它显然没有改变、但仍然存在。4400mA 是否应该清除? QMax 电池组似乎正确。 电池组当前正在充电。 尽管它是7913mV (2S 18650)、但没有 LED 且 BQstudio 显示0%的电量

我也无法在退出复位时使 LED 亮起。 我怀疑这可能是同一个问题、出于某种原因、芯片始终认为它是空的、因此它"亮起"0个 LED

该电路板不使用 DISP 按钮、因此该引脚连接到 VSS。很遗憾、我无法用这种方式对其进行测试、而且从 BQ Studio 发送 DISPLAY_PRESS 毫无效果。

最后、客户端非常具体地需要仅使用1个开关来开启/关闭电池组、并使用 LED 在开启电源和充电时亮起。 它们不需要显示按钮。 我想通过使用引脚16上的开关并使用它进入关断模式可以解决这个问题、但错过了器件、该器件会根据下降沿改变状态、因此必须像按钮一样循环开关。 是否可以将芯片配置为 在引脚16被拉至低电平时进入 SHUTDOWN 模式、在释放时退出 SHUTDOWN 模式(而不是使用下降沿转换)? 否则、如果将 NR 设置为0并使用引脚/开关检测电池组、那么在电池组"插入"/"开启时、是否有办法使 LED 亮起?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    如果可能、您能否发送电量监测计的.gg 文件、以便我们来了解设置?

    只是为了确认、所使用的 LED 是按照以下相同的配置设置还是以不同的方式设置?

    此致、

    安东尼·巴尔迪诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对不起响应延迟、Anthony。

    这里是"Data Memory"选项卡中的已导出文件、我假设您想要查看这个文件。 如果没有,我可以上传任何你需要的其他东西。

    是否可以对芯片进行"恢复出厂设置"并从默认值重新开始? 此外、TI 是否提供有关初始设置和电池配置的快速入门指南?  在 URM 中对寄存器及其正确设置进行组合有点零星、因此我可能漏掉了一些东西。

    感谢您的帮助!

    e2e.ti.com/.../Battery_5F00_no_5F00_LED.gg.csv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    感谢您发送这篇文章。  

    是否可以"恢复出厂设置"芯片并从默认值重新开始?

    可以、可以转到下面的 bq40z50产品页面、转到"软件开发"下的 bq40z50-DEVICE-FW、然后下载来完成。 这将为您提供一个新的.srec 文件、该文件可编程到 bqStudio 的"Firmware"选项卡中的监测计中。

    我认为对于电池配置、要更改的最重要参数是 DA Configuration、这可以在 bqStudio 中的此寄存器中完成:

    对于初始设置、我认为最好的起点是进行学习循环。 实现方式如下所示:

    https://www.ti.com/lit/pdf/slua903 

    在此过程中、您也将需要选择 chemID。 可在此处找到协助完成此操作的工具:

    https://www.ti.com/tool/GPCCHEM 

    此致、

    安东尼·巴尔迪诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。

    我将从第二个控制板重新开始。 您是否在我发送的 gg 文件中找到了任何内容? 对于 2节电池组、应该显示 CC1 = 0 CC0 = 1、我已经学习了 ChemID 和学习循环、运气差、这就是我在这里要问的问题。

    编辑:我也忘了提到,你的第一个回复中的图像是坏的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    抱歉、如果您能看到下面的配置、请告诉我:

    此外、在"LED Configuration"中、您能否确认已针对所使用的 LED 正确配置 LEDC0和 LEDC1?

    此致、

    安东尼·巴尔迪诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、它们的配置相同(该原理图在芯片上具有相反顺序的 A、B 和 C、但连接正确)

    LEDC0和 LEDC1都是0。 发出 LED 切换命令后、所有 LED 均正确亮起、但绝不会亮起。 即使设置了 LED_EN 也是如此。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    感谢您确认这些主题。

    它应该有 CC1 = 0 c0 = 1对于 一个2芯电池组,我完成了 ChemID 以及一个学习循环而没有运气,这促使我在这里问。

    我看到这一点在前面已经说明过。 当您说您没有运气完成 ChemID 和学习循环时、您是说这没有解决问题、还是学习循环无法完成?

    通常、监测计在学习周期学习有关所用电池的所有必要参数、这些参数用于 SOC、FCC 和剩余容量计算。 如果未正确完成、则这可能会指出为什么 LED 在 SOC 更改期间至少不进行切换。

    此致、

    安东尼·巴尔迪诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉回复延迟了! 我的鸡巴在她的屁眼里滑了一小会儿。 我认为检测电阻存在硬件问题。 电池组百分比在复位后看起来没有问题、我的猜测基于电压、但在充电或放电期间无法进行良好跟踪。 我认为学习周期也出现了故障。  

    电路板经过修改、我们目前正在等待它从制造厂返回进行进一步测试。 此外、还添加了一个 DISP 引脚按钮、希望这两个引脚之间的问题能够得到解决。 我会尽量记得报告!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    感谢您的更新、如果在测试后出现任何问题、请告诉我们。

    此致、

    安东尼·巴尔迪诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    似乎正在工作。 尽管保持 DISP 引脚、但在充电功能期间它会优于监测计、但这是不相关的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    感谢您的更新、如果出现任何其他问题、请告诉我们。

    此致、

    安东尼·巴尔迪诺