This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27220:BQ27220

Guru**** 2580855 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, BQ27220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1362048/bq27220-bq27220

器件型号:BQ27220
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO

Q1:当我插入电池时、读取数据存储器是解封的、对吧? 数据存储器的默认设置是 SEAL 还是 UNSEAL?
如下所示:

Q2:解封密钥为0x36720414、对吧?

如下所示:

Q3:我使用 高级 i2命令写入30 00、并读取数据存储器。 结果处于密封状态。

如下所示:

(1)图1

=>密封

(2)图2 =>发送了解封密钥(36 72 04 14 ),但  数据存储器仍处于密封状态。

=>数据存储器仍然是密封的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Neo,  

    在 bqStudio 中、只需单击屏幕右侧"Commands"选项卡中的按钮、即可发送解封和解封访问命令。 请在解封完全访问命令之前发送解封命令。  

    此致、  

    Jonny.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonny、您好!

       感谢您的答复。  我们知道解 封按钮可以解封数据存储器。

    我们只需要知道 解封 按钮的 i2c 数据命令。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    解封密钥为:WR 00 14 04

                WR 00 72 36

      屏幕右侧的命令数据顺序相反。

    这 很容易混淆和 误解。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Neo,  

    BQ27220技术参考手册中提供了有关如何解封电量计和进入完全访问模式的示例(请参阅下图)。  

    此致、  

    Jonny.