请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ27220 主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO、
Q1:当我插入电池时、读取数据存储器是解封的、对吧? 数据存储器的默认设置是 SEAL 还是 UNSEAL?
如下所示: 
Q2:解封密钥为0x36720414、对吧?
如下所示:

Q3:我使用 高级 i2命令写入30 00、并读取数据存储器。 结果处于密封状态。
如下所示:
(1)图1

=>密封
(2)图2 =>发送了解封密钥(36 72 04 14 ),但 数据存储器仍处于密封状态。


=>数据存储器仍然是密封的。