This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25750:查找电源路径控制器建议

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25750, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1362212/bq25750-looking-for-power-path-controller-recommendations

器件型号:BQ25750
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO

您好!

我目前正在开发一个使用4节 LiFePO4电池组的应用、该电池组可以在没有电源输入时运行系统。

我已经浏览过锂充电/电源路径 IC 目录、我很难找到适合我的应用的 IC。

该芯片组需要独立运行、而不需要外部控制器即可工作。

电池组的最小电荷为2A、主电源轨需要处理16A。

您建议使用哪种芯片组?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex:

    我认为 BQ25750会是您的应用的最佳选择。 它可以2A 充电、并提供直接电源路径、从而允许电池以16A 的电流向系统负载放电。 BQ25750也是一个独立的 IC。

    为了帮助进行设计、我们提供了 原理图和设计检查清单 以及 用于 BQ25750 与 BQStudio 搭配使用的 bqz 文件。

    如果您有关于此器件的任何其他问题、请告诉我。

    此致、
    E·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复和帮助