This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS546B24A:了解 SW 节点导通时间抖动和频率抖动

Guru**** 2525040 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1362318/tps546b24a-mesurment-of-sw-node-on-time-jitter-and-frequency-jitter

器件型号:TPS546B24A

大家好、

我正在对 SW 节点进行抖动测量、

这里是设置信息-

输入电压12V

输出电压-1V

输出电流- 10A

BW - 20Mhz、1GHZ

 无限持久性示波器模式下的波形捕获

我已经将波形连接到了  

BW - 1GHz

BW - 20Mhz

如何区分 上述波形的 b//w 导通时间抖动和频率抖动?

借助不同的带宽、我的抖动大约为55ns、29.291ns

如何使用数据表得出这些结果?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rajat:

    在波形上显示的抖动是导通时间抖动、而不是频率抖动、因为导通时间会发生变化、但频率不会。

    相对于您测量的1.6us 周期(<4%)、55ns 抖动非常小、但是如果您想减少抖动量、 我们提供了应用手册、 具体介绍了 如何通过优化此系列器件的补偿来最大程度地减少导通时间抖动和纹波: https://www.ti.com/lit/an/sluaa65/sluaa65.pdf

    谢谢!
    Tomoya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    感谢您分享该应用手册、它将会很有帮助。

    在我们应该担心频率抖动或时间抖动值时、是否存在任何限制?

     如何根据数据表或 设计规格进行验证?

    非常感谢

    拉贾特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rajat:

    我不会担心 波形中的抖动量。 如果您看到抖动超过 ±10%、我建议通过测量波特图来检查不稳定性。 不稳定的系统将影响您的瞬态性能。  

    要关联到数据表中的应用曲线、您需要 按照数据表第8节所述匹配应用和实现: https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps546b24a.pdf#page=157

    谢谢!
    Tomoya