大家好、
我正在对 SW 节点进行抖动测量、
这里是设置信息-
输入电压12V
输出电压-1V
输出电流- 10A
BW - 20Mhz、1GHZ
无限持久性示波器模式下的波形捕获
我已经将波形连接到了
BW - 1GHz

BW - 20Mhz

如何区分 上述波形的 b//w 导通时间抖动和频率抖动?
借助不同的带宽、我的抖动大约为55ns、29.291ns
如何使用数据表得出这些结果?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我正在对 SW 节点进行抖动测量、
这里是设置信息-
输入电压12V
输出电压-1V
输出电流- 10A
BW - 20Mhz、1GHZ
无限持久性示波器模式下的波形捕获
我已经将波形连接到了
BW - 1GHz

BW - 20Mhz

如何区分 上述波形的 b//w 导通时间抖动和频率抖动?
借助不同的带宽、我的抖动大约为55ns、29.291ns
如何使用数据表得出这些结果?
尊敬的 Rajat:
在波形上显示的抖动是导通时间抖动、而不是频率抖动、因为导通时间会发生变化、但频率不会。
相对于您测量的1.6us 周期(<4%)、55ns 抖动非常小、但是如果您想减少抖动量、 我们提供了应用手册、 具体介绍了 如何通过优化此系列器件的补偿来最大程度地减少导通时间抖动和纹波: https://www.ti.com/lit/an/sluaa65/sluaa65.pdf
谢谢!
Tomoya
尊敬的 Rajat:
我不会担心 波形中的抖动量。 如果您看到抖动超过 ±10%、我建议通过测量波特图来检查不稳定性。 不稳定的系统将影响您的瞬态性能。
要关联到数据表中的应用曲线、您需要 按照数据表第8节所述匹配应用和实现: https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps546b24a.pdf#page=157
谢谢!
Tomoya