This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25622:RT1和 RT2值及其容差

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1361535/bq25622-rt1-and-rt2-values-and-their-tolerance

器件型号:BQ25622

大家好、在数据表的寄存器0x1B 中建议使用5.24kΩ 和30.31kΩ 的值、而在第8.3.5.4.2节中建议使用5.32 kΩ 和30.1 kΩ。 会是什么

正确的值是什么? 另外、如果我们使用 E96或 E48标准电阻、它会对传感的准确度有何影响?

谢谢、Prithvi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Prithvi:

    RT1和 RT2的标准电阻值应为5.23k Ω 和30.1k Ω。 建议使用1%电阻。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢宁。 此外、如果我们要将 TH1从0C 更改为2C、将 TH6从60C 更改为55C、我们需要对 RT1和 RT2进行什么更改? 假设我们正在使用一个103AT NTC、并且 TH2到 TH5也可以移位一个位。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Prithvi:

    请访问以下网址试用 BQ2562x 计算器:  

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1209815/faq-bq25620-bq2562x-calculator-tool

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Ning。 那么、对于3C 和55C 下的截止频率、这种计算是否可行? 这使得 RT1为6.2k、而 RT2为56k。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    该计算器仅供参考。 请验证定制电路板上的实际保护温度范围和温度曲线行为。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Ning。 是的、我们将在定制电路板上验证该行为。 只是想在我们制作电路板之前验证理论计算是否正确。 您能确认吗?

    此致、Prithvi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Prithvi:

    计算器使用 d/s 中列出的方程式(1)和(2)。   

    谢谢。