This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79616:UART 通信

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ79616

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1362133/bq79616-uart-communication

器件型号:BQ79616

您好!

我正尝试通过定制硬件上的 BQ79616芯片实现 UART 通信

  • 则连接了10节串联锂离子电池。  我使用了 "一个 PCB、适用于所有通道应用"设置(在数据表中搜索"电芯连接")
  • 无隔离(仅将一个 BQ79616用作基础器件)。 616 GND 连接到 FTDI 接地、该接地是电芯接地。
  • 616 RX 通过100k 电阻器上拉至板载 CVDD。 该电压为点通、为5V。
  • 616 TX 在主机侧上上拉至5.24V
  •  主机 TX 可以向616 RX 发送唤醒信号、使器件唤醒、因此内部 LDO 开启且 AVDD LED 开启。
  •  主机 TX 还可以将616 RX 线路拉低到低电平持续指定时间、使616器件进入睡眠或关断状态
  • 唤醒后、LDOIN=6V、DVDD=1.8V、AVDD=5V
  • 1Mbps 波特率
  • 多个电路板已经过测试、显示相同的症状

BQ79616不会响应任何命令(读取或写入)。 即使与电路的其余部分断开连接、616 TX 线路也不会尝试发送通信(在示波器上观察)。 UART 线路上没有很多电路(串联电阻、上拉电阻、TVS 保护二极管)、它们与 BQ79616EVM 相同(除了 TVS)。

UART 通信通过 BQ79616EVM 上的 UART 接口进行。 我们可以自动寻址、读取电池电压 和配置 GPIO 高电平/低电平。


 我们应该 测试/调试/查找什么? 该原理图之前已由 TI 的一名工程师审阅。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:  

    作为快速检查、  

    1) FTDI 电缆和软件驱动程序是否在 BQ79616 EVM 中正常工作? 我只是确认一下、这不是软件/帧不正确问题。  

    2) 2)如果是、您能否确认您可以在 DUT RX 上的示波器上看到该命令?  

    我还要尝试的是、是否仍可以对器件进行写入、如切换 TSREF、并检查器件是否正确接收到命令。 这是为了了解器件是否未处理任何正在进行的通信、或者器件是否仅在 TX 上出现问题输出。  

    此致、

    M·W·  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    1. 是的、FTDI 电缆和软件在与 BQ79616EVM 配合使用时能够正常工作。
    2. 是的、我们可以在 DUT RX 的616引脚的示波器上看到该命令

    我们尝试切换 GPIO 引脚(我们可以在 EVM 上成功切换)、但无法在 DUT 上切换。


    谢谢!

    A·T·

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在我需要查看原理图之前的最后一个问题:

    1) 1)在 RX 切换时 CVDD 是否稳定? RX 为低电平时、是否有任何迹象表明 CVDD 被拉至低电平?

    2) 2)客户的 OTP 是否刻录在 PCB 上的这些装置上?

    此致、

    M·W·  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 

    1. 是的、切换时 CVDD 稳定。 当 RX 为低电平时、CVDD 未被拉至低电平。
    2. 客户 OTP 未在 PCB 上的单元中烧坏。

    但是、我们发现了问题!! DVSS 未连接到其他接地端!

    一旦解决问题、电路板就能按预期工作!

    谢谢!
    A·T·