This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM63604:电源模块选择

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM33625, TPSM63604, TPSM63606

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1362505/tpsm63604-power-module-selection

器件型号:TPSM63604
主题中讨论的其他器件:TPSM33625、、 TPSM63606

您好,技术团队,  

根据附件、我们需要设计多个输出电源。 我必须根据汽车/MIL 等级将其设计为紧凑型。 我已经选择了连接在附件中的某个电源模块。  

请进行检查、并告诉我德州仪器是否有其他更好的解决方案。  

e2e.ti.com/.../3302.Power.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于许多电流较低的应用(<2A)、您应该能够使用 TPSM33625。

    对于4A+应用、您可使用 TPSM63604/6。

    在查看您的所有 IBB 应用时、(-15V/3A)可以使用 TPSM63606。

    对于 电流小于2A 的其他 IBB 应用、您可以转换 TPSM33625。

    请确保进行 IBB 转换、请使用以下应用手册: https://www.ti.com/lit/an/snva856b/snva856b.pdf

    此致、

    吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:  

    感谢您的答复。  

    因为我们将此直流/直流电源用于精密信号调节处理电路。 我们是否可以使用 LDO、以便我们不会 在 PCB 上产生与精确低压信号合并的任何开关噪声。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您正在寻找推荐的器件、请联系 LDO 团队索取。  

    但我建议将这些 SMPS 用作 LDO 的前置稳压器、从而创建相对无噪声的电压轨、为可能对噪声敏感的下游电路供电。

    此致、

    吉米