This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54821:反向电流保护

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54821

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1363426/tps54821-reverse-current-protection

器件型号:TPS54821

您好、TI 工程师!

我是否可以操作 TPS54821RHLR 电路、如下所示?

以下是该系列的方框图的

TPS54821电路专为12V 输入电压和7.5V 输出电压而设计

2.相同的降压输出连接至 MOSFET,而 MOSFET 连接至2S 锂离子电池

3. 我们可以手动控制 MOSFET 和降压 IC 的使能引脚

4.降压 IC 和 MOSFET 从不会同时导通

MOSFET 背对背、以防止当电池电压降至7.5V 以下时、反向电流通过体二极管从降压转换器流向电池

5.我们是否在以下条件下安全地操作 IC。

  a:存在12V 电压、禁用降压 IC、背对背 MOSFET 导通、电池电压连接到降压 IC 的输出端

  B.52不存在、降压 IC 禁用、 背对背 MOSFET 开启、电池电压连接到降压 IC 的输出端

6.在这些情况下、BUCK IC 的行为如何。 这些是意外情况、我们将尝试避免这些情况

  A.52存在、降压 IC 启用、  背对背 MOSFET 开启、电池电压低于7.5V

  B.52存在、降压 IC 启用、  背对背 MOSFET 开启、电池电压高于7.5V  

  C.52不存在、降压 IC 启用、  背对背 MOSFET 开启、电池电 压低于7.5V  

  D.52不存在、降压 IC 启用、  背对背 MOSFET 开启、电池电压  高于 7.5V  

谢谢。

丹尼尔