This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS546B24A:TPS546B24A 纹波测量

Guru**** 1645330 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1362890/tps546b24a-tps546b24a-ripple-measurment

器件型号:TPS546B24A

大家好、

使用 MSO - MSO58 Tektronix

我将使用同轴电缆测量纹波。

同轴电缆阻抗为50欧姆。

是否需要将示波器输入端接更改为50 Ω?

Beacuse 当我将示波器 端接电阻转换为50欧姆时,我没有选择交流耦合(直流偏移)。 因此、我已将终端切换回1M。我认为示波器不允许这样做。

示波器用户指南中指定的值。

我已使用1M 端接附加了纹波合并(CH2)的波形。

非常感谢

拉贾特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rajat:  

     输出电压纹波测量不需要50 Ω 终端。 我们使用1 M Ω 端接电阻进行输出电压测量。

    谢谢!
    Tomoya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    感谢您的更新。

    我想知道为什么示波器不允许与50欧姆端子(通过同轴电缆)进行交流耦合。

    这是 CR 高通滤波器的波束吗? 请更新。

    非常感谢

    拉贾特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    有关 Tektronics 示波器的问题、您应联系 Tektronics 客户支持。