请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS546B24A 大家好、
使用 MSO - MSO58 Tektronix
我将使用同轴电缆测量纹波。
同轴电缆阻抗为50欧姆。
是否需要将示波器输入端接更改为50 Ω?
Beacuse 当我将示波器 端接电阻转换为50欧姆时,我没有选择交流耦合(直流偏移)。 因此、我已将终端切换回1M。我认为示波器不允许这样做。
示波器用户指南中指定的值。

我已使用1M 端接附加了纹波合并(CH2)的波形。

非常感谢
拉贾特