This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS546B24A:开关频率 IMPLEMNETATION

Guru**** 2521570 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1363417/tps546b24a-switching-frequency-implemnetation

器件型号:TPS546B24A

大家好、

输入电压12V

输出电压3.3V

输出电流- 5A

通过捆扎引脚 、我将设置开关频率为650 kHz、但板上的测量值显示为640 kHz。 请说明可能存在什么问题?

这是附加的波形和原理图附件。

探测点- SW 引脚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rajat:

    640kHz 完全正常、并且在振荡器的容差范围内。 650kHz 开关频率范围为601kHz 至700kHz、650kHz 的设置也在数据表中。  

    谢谢!
    Tomoya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    我在上面的数据表中进行了查看。

    我的问题是、当我们从 PIN Strap 配置中设置650时、为什么它在内部发生变化?

    无论输出电流如何、器件始终以 CCM 模式工作、因此在本例中、只有可变部分输出电压、该电压也固定为3V3。  

    非常感谢  

    拉贾特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    TPS546x24y 系列器件使用内部电流源进入电容器发生器、以通过引脚编程或 PMBus 设置选择的标称频率构建 PWM 时钟。  在您的情况下、此振荡器已编程为650kHz 的标称频率、但具有+/- 10%的容差、如电气规格表中所述、在550kHz 标称设置上的500kHz 至600kHz 容差扩展。

    640kHz 完全符合此预期器件到器件容差、并不表示您的设计或器件存在任何"错误"。  当编程为标称650kHz 时、任何随机选择的 TPS546x24y 器件都可能产生介于585kHz 和715kHz 之间的实际开关频率。

    该固定频率振荡器预计不会随输入电压(AVIN 大于5V)输出电压或负载不足而变化、但可能会随温度略有变化。

    开关频率也可能随着 AVIN 电压低于5V 而变化、因为这可能会影响提供给振荡器的偏置电压并改变其振荡频率、但这种变化仍应在标称值的10%范围内。

    如果您需要更严格地控制开关频率、可以通过向 SYNC 引脚提供外部方波信号并通过 PMBus 或 ADDRSEL 引脚编程选择"SYNC_IN"来将 TPS546x24y 系列器件与外部时钟同步。