This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50:BQ40z50处于关断模式与睡眠模式

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1362936/bq40z50-bq40z50-is-in-shutdown-mode-vs-sleep-mode

器件型号:BQ40Z50
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO
 与睡眠模式相比、有没有简单的方法可以判断 BQ40z50是否处于关断模式? PBI ~ 0V 意味着关断、对吧?
我注意到 DSG FET 栅极驱动器有3种不同的值:20V (正常激活)、8.85V (睡眠?) ~0V (关断?)。 这是否正确?
有时测量 FG 的电源轨不是很容易。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    为了确认电量监测计是否处于关断状态、可以通过与 bqStudio 通信并观察是否设置了运行状态中的 SDM 位来观察到这一点。

    为了确认监测计是否处于睡眠状态、设置起来会困难一些、因为监测计会在出现通信时被唤醒。 观察这一点的一种方法是将示波器连接到 TS1、并观察脉冲的采样率。 如果监测计处于睡眠状态、则每个采样之间的值应为4s 左右、如果正常、则为1s 左右。

    此致、

    安东尼·巴尔迪诺