请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ40Z50 主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO
与睡眠模式相比、有没有简单的方法可以判断 BQ40z50是否处于关断模式? PBI ~ 0V 意味着关断、对吧?
我注意到 DSG FET 栅极驱动器有3种不同的值:20V (正常激活)、8.85V (睡眠?) ~0V (关断?)。 这是否正确?
有时测量 FG 的电源轨不是很容易。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
为了确认电量监测计是否处于关断状态、可以通过与 bqStudio 通信并观察是否设置了运行状态中的 SDM 位来观察到这一点。
为了确认监测计是否处于睡眠状态、设置起来会困难一些、因为监测计会在出现通信时被唤醒。 观察这一点的一种方法是将示波器连接到 TS1、并观察脉冲的采样率。 如果监测计处于睡眠状态、则每个采样之间的值应为4s 左右、如果正常、则为1s 左右。
此致、
安东尼·巴尔迪诺