This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R1:安全状态期间的消耗电流。

Guru**** 2610015 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1362965/bq40z50-r1-consumption-current-during-safety-status

器件型号:BQ40Z50-R1

大家好、

我想检查 IC 的电流消耗。

例如、如果电池组已充电并获得 COV 安全性、则由于 CHG FET 关闭、电池组电压会更低。

 

通常、MOSFET 的状态始终为 on、因为它是不可拆卸电池组。  没有通信。

我想知道在没有通信的不可拆卸电池组的正常条件下、安全状态期间的消耗电流是否会更高。

 

请告知。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ernest:

    我认为这需要进行测试、因为许多保护功能包含 XDSG 和 XCHG ENABLE、这会禁用其各自的 FET。 我认为、当这些被触发时、可能会改变正常模式下器件的功耗。

    此致、

    安东尼·巴尔迪诺