This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76905:Bq76905是否支持充电唤醒功能?

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76905

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1363839/bq76905-does-bq76905-support-charging-wake-up-function

器件型号:BQ76905

您好、先生/女士:

我们想知道 BQ76905是否支持充电唤醒功能?

如果需要、您是否具有具有充电唤醒功能的参考电路?

期待您的反馈。

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Statham:

    只要 TS 或 VC0接收到正脉冲、它就会唤醒。  

    通过充电器连接创建用于提供此脉冲的唤醒电路。 尽管该器件系列有所不同、  bq769x0引导开关替代方案此处应用手册可能会很有用。 请记住、Ts 的绝对最大值仅为2.1V、因此产生的脉冲应低于该值。 我建议电压为1.8V 或以下、高于1.2V (以确保器件唤醒)。

    如果使用 VC0进行唤醒、则施加的电压可能会更高、因为其绝对最大值为6V (但建议最大值为3V)。

    为了解如何实现导通、下面是我们制作的几个唤醒电路(使用按钮):

    客户可以通过唤醒电路获得创意!

    此致、

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙