This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25730:功能故障

Guru**** 2811925 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1363975/tps25730-fault-in-function

器件型号:TPS25730

您好!

我对 Fault_In 有几个问题。  我只能在引脚分配中看到简短的描述。

  • 该引脚是否可以保持悬空?
  • 这是否会在下拉时断开 PPHV 开关?
  • 或者它是否确定在移除 VBUS 时25730D 是否由 VIN_3V3供电?
  • 此引脚还有其他用途吗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joe!

    liu tao 说:
    此引脚是否可以悬空?

    此引脚不应悬空、如果未使用、则应通过电阻器上拉至高电平(LDO3V3)。

    • 或者它是否确定在移除 VBUS 时25730D 是否由 VIN_3V3供电?
    • 此引脚还有其他用途吗?
    [/报价]

    否、它不能确定电源来自何处(VIN_3V3与 VBUS)。 它旨在用于启用/禁用端口。

    谢谢。此致、

    克里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Chris。  为了清楚起见、将此信息更新数据表可能有所帮助。  Fault_In 的功能似乎用于仿真电缆断开事件、对吧?  当 CC 线路变为高阻态时、源设备将认为它不再连接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joe!

    Fault_In 的功能似乎用于模拟电缆断开事件,对吗?  当 CC 线路变为高阻态时、供电方设备将认为它不再连接。

    完全正确!

    为清楚起见,更新数据表中的此信息可能会有所帮助。  [/报价]

    感谢反馈、我会将请求推送到团队、看看我们是否可以更新请求。

    谢谢。此致、

    克里斯