This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3809-Q1:TPS3809K33DBVR 将导致 VDD 在上电时出现阶跃

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3809-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1362767/tps3809-q1-tps3809k33dbvr-will-cause-vdd-to-have-a-step-when-powering-on

器件型号:TPS3809-Q1

TPS3809K33DBVR 在不同产品批次中的性能不一致。 如果有问题、请帮助分析可能的原因。 非常感谢。  

1.有问题的 TPS3809K33DBVR 将导致 VDD 在上电时出现阶跃。 如下图所示、黄色位是 VDD、绿色位是复位。


2、下图是正常批量生产。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alon:

    我们的团队正在调查您的查询,我们将在星期一5月20日 PST 给您一个更新。

    杰西  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alon:  

    您能否快速回答以下问题、以便我能更好地帮助您进行此查询?  

    -你在同一个板上测试了它们吗? 如果没有、您能否更换这些文件并进行测试、看看您是否仍然遇到此意外行为?  

    -您能提供更多信息,说明复位输出上拉至哪个电压以及 您遇到步进行为的时间?  

    此致、

    A·西拉  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Sila,ć

    1.我执行了 AB-BA 交叉测试、这个问题出在我们的 TPS3809-Q1芯片上
    2.复位输出约为600mv,步长持续约180ms。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alon、感谢您提供有关这方面的更多信息。  

    这种行为是否仅在启动时发生?

    一段时间后、RESET 和 VDD 都能达到3.3V。 您能否进行测试并告诉我、如果 VDD 引脚上的电压低于阈值电压、复位输出会发生什么情况您仍在看到该步骤?

    TPS3809K33DBVR 的典型阈值电压为2.93V。 查看数据表、可以发现最大阈值为2.99V。  

    如果您可以分享一个显示如何连接 TPS3809-Q1的原理图、您可以吗? 我知道这是非常简单的设计、但只想确保我们没有错过任何东西。  

    此致、

    锡拉