This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS544C25:输出电压设置的元件值

Guru**** 2390735 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS544C25

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1352988/tps544c25-component-values-for-output-voltage-setting

器件型号:TPS544C25

您好!  

我想  使用 TPS544C25设计电压稳压器模块电路、但是、Vout (0.5V-5.5V)应允许用户通过 TI Fusion 软件使用 PMBus 对其进行设置。  

如果我不关心默认的 Vout、那么电路这一部分的元件值应该是多少、因为用户每次想要通过 TI Fusion 软件使用 TPS544的 Vout 时、都必须随时设置它。  

我已将电路图附在下面:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Darren、您好!

    我建议您首先使用设计工具(下面提供的链接)、因为它将指导您完成所有设计计算、包括反馈网络。 您可以使用该工具输入您的所有系统参数、如开关频率、输出电感器、输出电容器等、这将为我们提供选择反馈网络所需的所有信息。

    https://www.ti.com/tool/download/SLURB02

    谢谢!
    Tomoya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tomoya:  

    该工具建议了仅针对一个特定 Vout 选择的元件值。 您知道我应该怎么做吗?如果我希望 TPS544C25能够满足通过 PMU 设置的一系列 Vout? 反馈网络电路(R1-R3、C1-C3)的元件值应该是多少?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Darren、您好!

    为了确保为您的反馈网络提供正确的组件值、我们需要了解有关您的系统的一些详细信息。 我们需要您的输入电压、输出电流和开关频率来确定所需的输出电感值范围。 此外、我们需要了解您是否有任何负载瞬态要求、包括负载阶跃后的目标过冲/下冲和目标 Vout 纹波。 这些信息将帮助我们选择输出电容。 请注意、在选择最适合您需求的反馈网络之前、我们需要所有这些信息。

    谢谢!
    Tomoya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Darren、您好!

    由于没有响应而关闭此线程。 如果需要进一步支持、请重新打开。

    谢谢!
    Tomoya