This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2051B:TPS2051导致电路出现问题

Guru**** 2380070 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2051B
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1362076/tps2051b-tps2051causes-problem-in-circuit

器件型号:TPS2051B

大家好!

我在开关 IC 上写了一首诗。

VDD_5V 来自直流/直流开关稳压器(3A)、用于为微型 PCIe 模块供电。

我需要使用来自处理器的 GPIO 信号来开启和关闭集成。

但只要电路上有这个 IC、该卡就不能正常工作。


当我禁用 IC 并对 IN 和 OUT 引脚短路时、电路正常工作并为 Mini PCIe 模块供电。

这样做的原因是什么?


(AM3358BZCZ100 MPU)

此致、

Ömer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Omer:

    并针对延迟响应进行拓扑。  我将在明天回答这一问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ho Omer,

    您从开关的输出中汲取多大的电流?

     开关具有500mA 电流限值、如果超过此限值、将关闭。  此开关也没有软启动、因此、如果您驱动到显著的容性负载、它可能会进入电流限制状态、并在充电期间关闭欠压或热限制。

    此致、

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在使用微型.200mA 卡。(T52)但是、即使没有负载、只要安装了原始的 BeagleBone 软件、它也会将该卡复位。 当我移除这个集成电路并对其短路时、它会起作用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Omer:

    您默认会根据您的外部下拉电阻关闭该开关。  如果处理器未明确启用开关、则开关处于关闭状态。

    此开关在处理器启动或配置时关闭是否会导致您的问题?

    如果移除 R57并将跳线引脚4连接到 TPS2051B 的引脚5、该系统现在是否可以工作?  这将需要处理器显式关闭开关、而不是显式打开开关。  这并不是为了作为最终修复、而是一个简单的快速实验。

    此致、

    卡盘