This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV711:TLV7111533DDSER

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1363411/tlv711-tlv7111533ddser

器件型号:TLV711

大家好、我正在尝试找出/确认 EN1、2和 VOUT1、VOUT2之间的时序关系。

我有电源时序要求、并且在 VOUT1 (3V3)达到其最终值之前、不能使 VOUT2 (1.5V)达到其最终值。 但它们可以同时达到最终值。

我可以看到启动时间 tSRT 是该器件的常用值。 您能否告知我是否可将 EN1、2引脚直接连接到 VIN? 或者是否应该建立一些 RC 网络来延迟 EN2?

谢谢。

此致

比利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Billy、

    您是否可以在 VOUT1到 EN2上使用分压器、以便 EN2阈值在 VOUT1达到特定阈值之前不会跳变?  假设您在 Vout1达到稳定状态的80%时触发 EN2阈值(以考虑容差)。  然后我会认为可以满足您的要求、即 Vout1在 Vout2或之前达到稳定状态。

    谢谢。

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,斯蒂芬,谢谢你的答复。

    我完成了下面的电路。 我假设3V3D 在100us 内将是98%* 3.3V。 R-C 提供100us 的延迟、使 EN2达到0.9V (VEN (TH_MAX)。 这将使 VOUT2 (1V5)在器件看到 VIN 后达到98% 200us。

    你认为我的思维过程是正确的吗? 我假设使能引脚电流大约为25uA、4.7kR 会将电流限制在其大约30倍。

    我不是那么热衷于潜在的分隔物... 担心电流消耗。

    我在这个假设中可能是错的。 请告知。

    谢谢

    此致

    比利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Billy、

    这是另一种可能有效的方法。  请记住、这种方法的导通时间可能更难以预测、因为它取决于 RC 时间常数、而且电容器容差通常比电阻容差大一个数量级。  还应考虑使能开启/关闭阈值不考虑阈值之间的"灰色区域"。  因此、LDO2可能在您预测之前导通、您需要增加 RC 时间常数、以确保它始终足够晚地导通以满足您的要求。  

    也许您应该将 RC 时间常数电路置于 Vout1上而不是 Vin 上?  那么 EN2与其说是 Vin、不如说是 VOUT1的函数、这使您更接近所需的控制类型。

    谢谢。
    斯蒂芬