This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG1205:在6.78 MHz 下驱动 EPC2016C

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: LMG1205, LMG1205HBEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1363967/lmg1205-driving-epc2016c-at-6-78-mhz

器件型号:LMG1205

您好!

我想使用 LMG1205在6.78 MHz 的半桥配置下驱动两个 EPC2016C 晶体管、占空比为50%、输入电压为48V。

从我看到的情况来看、LMG1205HBEVM 评估板可以驱动5 MHz 上的两个 EPC2001C 晶体管。 与 EPC2016C (3.4-4.5nC)相比、EPC2001C 的总栅极电荷(7.5-9nC)更大。 此外、在应用报告《LMG1205高级 GaN FET 驱动器在高频运行期间的设计注意事项》中、较小的 EPC8009 (总栅极电荷为0.37-0.45nC)可以高达10 MHz 的运行。

根据评估板和应用报告、我认为 LMG1205应该能够在6.78 MHz 下驱动 EPC2016C、但我并不完全确定。 为了确保这在不需要制作原型的情况下是否可以正常工作、我需要进行哪些检查? 或者,如果任何人有类似的经验,可以确认或否定,它将非常感谢。

此致、

拉尔斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Lars、

    感谢您就有关 LMG1205的问题与 TI 取得联系。

    我们有此表可用于计算可帮助您做到这一点的最大频率。

    [常见问题解答]如何计算半桥栅极驱动器的最大工作频率

    您需要确保的一件事是 LO 和 HO 之间有足够的死区时间。 这是通过确保 HI/LI 之间有足够的死区时间来实现的。

    如果您有任何问题、请告诉我。

    谢谢!

    威廉·摩尔