您好,我们目前正在使用 UCC28951 PSFB 控制器启动400W PSFB,Vin=150V-800V,Vout=24V。
目前、我们已经在轻负载和输入电压不超过250V 的情况下进行了测试。 由于 IC 的电流配置、 同步整流器将在低于~55W 时关断。
对于我们目前测试的条件、我们已经看到转换器能够输出24V 并保持高达50W 的稳压、然而、当我们退出 DCM 模式且输出驱动器开启时、输出电压崩溃至零伏。 我已经检查了波形、即 OUTA、OUTB、OUTE、OutF、它们似乎顺序正确。 因此、想知道您是否对导致此问题的原因有任何建议?