This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5148-Q1:适用于 LM5148-Q1的直流/直流转换器电源正常检测电路

Guru**** 2538960 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5148-Q1, LM5148

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1363919/lm5148-q1-dc-dc-converter-power-good-detection-circuit-for-lm5148-q1

器件型号:LM5148-Q1
主题中讨论的其他器件: LM5148

我是壁画 Selvam、我需要对 LM5148-Q1直流/直流转换器进行电源正常信号检测、我设计了一个不能正常工作的比较器电路。 我的输出范围为12V/2A、任何拥有基准电路的人都可以帮助我。 谢谢你。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Murali、

    LM5148具有板载 PGOOD 检测功能、无需对 LM5148进行外部实施 PGOOD。

    希望这对您有所帮助。

    大卫。