This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR43610-Q1:LMR43610MSC3RPERQ1

Guru**** 2390755 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1363531/lmr43610-q1-lmr43610msc3rperq1

器件型号:LMR43610-Q1

我想按如下所示继续使用 LMR43610MSC3RPERQ1进行电路设计。

输入电压:12V
VOUT:1.8V
输出电流:1A

根据数据表、我们按如下方式合并 R_FBT 和 R_FBB。
R_FBT:17.8K_1%
R_FBB:22.1k_1%

请查看正常运行时是否有任何问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    输出电压选择公式如下所示。

    您为 R_FBT 和 R_FBB 选择的组合看起来有效、并且并联电阻器组合小于10k Ω、因此应该可以。

    此致、

    吉米