This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5117:仿真时出现问题

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5117, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1356981/lm5117-problems-simulating

器件型号:LM5117

您好、TI 团队。

我试图使用 lm5117来模拟一个设计、但我在不同的仿真软件上遇到不同的行为、而且这两个软件上都存在很多问题

我尝试在 TINA TI 和 PSPICE for TI 上仿真设计。

用于 TI 的 PSpice:

无论我做什么、当我的反馈专为24V 输出而设计时、我都不能使输出超过45mV。

TINA-TI:

使用完全相同的设计、我能够获得所需的输出、但当我尝试添加另一个输入电容器(即使是很小的电容器..1pF)时、输出会变为零。

我不明白为什么设计可以在一个软件上运行、而在另一个软件上不运行... 另外、为什么在输入中添加小电容器会大幅改变输出呢?

 

导入注释:  

该设计已植入 PCB 和 Woking 上! (我只需要在这方面做一些小改进)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Evgeni  

    您能告诉我在输出变为零时是否有任何错误消息吗?

    - EL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉,我不明白您的请求。

    在 TI 的 PSPICE 中、我没有得到错误... 但我也不会获得输出...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Evgeni

    如果没有错误消息、则问题可能是由仿真条件引起的。 如果可能、请分享两个原理图以进行进一步调查。

    - EL  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在关闭这个话题、因为我有一段时间没有听到您的声音。
    如果您仍在尝试解决此问题、请随时打开新主题。 谢谢
    - EL