This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS544C26:需要密码才能解锁 TPS544C26

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS544C26

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1361514/tps544c26-need-passcode-to-unlock-tps544c26

器件型号:TPS544C26

大家好、

我使用的是 TPS544C26 IC、我观察到的一个现象是我使用的 RAddr 电阻器为0欧姆时、在检查融合软件 I2C GUI 扫描器件选项后、我将获得7Fh 地址的器件、而对于0欧姆、地址应为70h。 我试图将电阻器值更改为30.1k、因此预计相应地为75h、但在7Fh 仍能找到器件。

第二点是、当我更改"Configuration"选项卡中的任何内容时、我无法更改任何内容、并且值会恢复为原始值、并出现如下所示的错误。

找到了常见问题解答帖子、其中提供了 TPS544C26 IC 的密码、因此我还需要使用密码来根据我的要求更改配置选项卡中的值。

谢谢。

Siddhi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Siddhi:

    1.由于您的 I2C 地址问题、它可能是由焊剂污染导致的。 请尝试用酒精和水深层清洁地址电阻器区域。

    2.要解锁 TPS544C26,请参阅随附的用户指南。

    e2e.ti.com/.../TPS544C26_5F00_configuration_5F00_programming_5F00_user_5F00_guide.pptx

    希望这对您有所帮助。 如果此问题解决了您的问题、请单击"此问题解决了我的问题"

    谢谢。

    南锡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Nancy、

    感谢您提供用户指南。 我们将尝试使用用户指南中提供的内容。  

    我们已尝试清洁电阻器区域附近的电路板。 已检查连接性和干焊概率。

    但尽管连接电阻为30.1k 欧姆、但融合区域仍然获得7Fh 的地址。

    谢谢。

    Siddhi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Siddhi:

    如果焊接不良或根本未连接到 PCB、请检查地址引脚的焊接情况。 如果该引脚悬空且未连接到电路板、则它将始终为7Fh。 重新回流并深度清洁 IC。

    希望这对您有所帮助。

    谢谢。

    南锡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Nancy、

    我们使用新器件替换了 TPS544C26 IC、发现前一个 IC 中存在未检测到的内部短路。

    但在替换为新的 IC 后、系统会使用正确的 PMBus 地址在软件中检测到该器件。

    谢谢。

    Siddhi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Siddhi:

    如果您的问题得到解决、没有其他问题、我将关闭此主题。 如果您仍有问题、请进行回复、该主题将打开。

    请不要忘记单击"此已解决我的问题"。

    谢谢。

    卡兰