This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:尊敬的技术支持: 我使用的 BQ40Z80与6芯串联电池组。

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z80, GPCCHEM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1341746/bq40z80-dear-support-i-am-using-a-bq40z80-with-a-6s-battery-pack

器件型号:BQ40Z80
主题中讨论的其他器件: GPCCHEM

尊敬的支持部门:

我之前问过一个有关如何学习 BQ40Z80的问题。

我使用的 BQ40Z80与6芯串联电池组。

学习开始时、启用阻抗跟踪(0x21)并发出复位命令(0x41)。

之后、VOK = 0在开始放电后保持不变。

可能是什么原因?

这是一个错误的设置吗?

细胞差异是否会影响学习?

可以帮帮我吗?

提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Shuichi、

    您能将您的电量计、电池数据表中的 gg 文件发送给我吗?

    此致、

    尼克·理查兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nick。

    我上传我的电池数据表和 gg 文件。

    如果您可以查看、我将不胜感激

    提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../Yashima_5F00_PD_5F00_B_5F00_6S16000_5F00_UM1802099_5F00_240326A.gg.csve2e.ti.com/.../_6B51326D5F00_HYO-1174170HP_2D00_16000-6S1P-_3575606CC4893C68664E2D00_A.1--20C_08FF_170916_2900_.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Shuichi、

    感谢您发送本视频。 在我回顾时、您是如何选择 ChemID 的? 您是否使用了 GPCCHEM 工具、或者您的电池是否已经通过我们的实验室进行了特性描述并包含在 ChemID 列表中?

    此致、

    尼克·理查兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nick。

    我使用了 GPCCHEM 工具。

    我正在上传报告文件。

    如果您可以查看、我将不胜感激。

    提前感谢您。

    e2e.ti.com/.../7140.GPCPackaged_2D00_report.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nick。

    我再提一个问题。

    在设置比例因子和设计容量之前、何时设置 ChemistryID?

    校准是第一步吗?

    在学习之前、是否可以准备 gg 文件并写入数据存储器?

    非常感谢您的回答。

    提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nick。

    我还有一个问题。

    第一次放电是否足够低于 IT Chg:Term Voltage 中设置的电压?

    是否必须放电直至 Battery Status:FD=1或 Gauging Status:FD=1?

    Battery Status:FD 和 Gauging Status:FD 是否意味着相同的含义?

    Battery Status:FC 和 Gauging Status:FC 是否相同?


    如果在学习过程中设置了 Safety Alert 和 Safety Status 标志、它是否会影响学习?

    我很感激您的安瑟。

    提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Shuichi、

    我查看了 GPCCHEM 工具报告、发现该过程似乎已成功完成。 校准应该是绝对的第一步、然后您应该对 ChemID 进行编程、然后进行其他数据存储器参数更改。 是的、在开始学习周期之前、需要更改数据存储器参数、本应用讨论的是学习周期过程: https://www.tij.co.jp/jp/lit/an/slua903/slua903.pdf

    是的、第一次放电可以降到低于它:Chg Term Voltage。 但是、请勿将电池放电至远低于终止电压、因为这可能会损坏电池。 是的、Battery Status:FD 与 Gauging Status:FD 相同。  电池状态:FC 和电量监测状态:FC 是相同的。 如果设置了安全警报和安全状态、可能会影响学习周期。

    我建议获取学习周期尝试的日志文件、以便在您仍然遇到问题时可以对此进行进一步调试。

    此致、

    尼克·理查兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nick。

    感谢您的答复。

    关于安全警报和安全状态对学习的影响、这是否意味着我应该在学习时将所有已启用保护 A~D 设置为禁用?

    (我假设学习过程中的操作会根据电池规格运行。)

    在学习过程中、我们将继续使用 Battery Management Studio 进行记录。

    提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Shuichi、

    是的、仅为执行学习循环而禁用保护是非常好的。

    此致、

    尼克·理查兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nick。

    感谢您的答复。

    我再次尝试学习,但 Lstatus 在初始化->FET_EN->GAUGE_EN->RESET->REST(5H)->CHARGEL->REST(2H)中没有变为0x5。

    在学习期间是否不允许更改寄存器设置?

    上传 gg.csv 文件和日志文件。

    如果您可以查看、我将不胜感激。

    提前感谢您。

    e2e.ti.com/.../Yashima_5F00_PD_5F00_B_5F00_6S16000_5F00_UM1802099_5F00_240408A.gg.csve2e.ti.com/.../Yashima_5F00_PD_5F00_B_5F00_6S16000_5F00_240408A_5F00_dsg_5F00_chg.log

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Shuichi、

    感谢您发送文件、请允许我花点时间复查文件并找出问题的根本原因。

    此致、

    尼克·理查兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Shuichi、

    我查看了您发送的文件、我相信我知道您问题的根本原因。 在日志文件中、您对电池进行了低至20V 的放电、但是、在电池的数据表中、截止(终止)电压为18V。 为了完成学习周期、您需要将电量一直放电至18V。 此外、将数据存储器中的术语 Voltage 更改为18000 mV。

    此致、

    尼克·理查兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nick。

    感谢您的答复。

    由于电芯变化较大、我试图将电芯电压保持在电芯的最小电压以下。

    如果我更改最小电压、是否应该重新进行 ChemID 采集?

    提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Shuichi、

    如果 ChemID 采集仅完成放电至20V、则必须重新执行 ChemID 采集过程、这次放电至18V。

    此致、

    尼克·理查兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nick。

    感谢您的答复。

    放电至18V 并充电至25.2V、但未更新 QMax。

     报告员遵循了以下步骤

    1)数据存储器设置

    2)校准

    3)化学程序

    4) FET_EN

    5) GAUGE_EN (LSTATUS=4)

    6)复位

    7) 6A 时放电低于18V (RDIS=1、VOK = 0)

    8) REST (5h)(REST = 1)

    9) 6A 时充电至25.2V (RDIS=0、VOK = 1)

    10) REST (2h)(REST =1,Lstatis=4)

    上传 gg.csv 文件和日志文件。

    如果您可以查看、我将不胜感激。

    提前感谢您。

    e2e.ti.com/.../Yashima_5F00_PD_5F00_B_5F00_6S16000_5F00_UM1802099_5F00_240416A.gg.csv

    e2e.ti.com/.../Yashima_5F00_PD_5F00_B_5F00_6S16000_5F00_240415A_5F00_dsg.log

    e2e.ti.com/.../Yashima_5F00_PD_5F00_B_5F00_6S16000_5F00_240416A_5F00_chg.log

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Shuichi、

    很抱歉、我应该说明一下、当您进行 GPCCHEM 测试时、您是放电至20V 还是18V? 如果您放电至20V、则必须再次进行 GPCCHEM 测试、但放电至18V。 这将为您提供更准确的 ChemID。

    此致、

    尼克·理查兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nick。

    GPCCHEM 测试放电、直到电压下降到19V 以下。

    将使用的数据上传到 GPCCHEM 工具。

    如果您可以查看、我将不胜感激。

    e2e.ti.com/.../4657.GPCPackaged.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Shuichi、

    是的、我相信您可能编程了错误的 chem ID。 在查看数据时、我有两点担心。 在测试开始时,温度在16.4摄氏度时有些低。 理想情况下、该测试应在20 - 28摄氏度之间进行。 因此、考虑到这一点、重新运行 GPCCHEM 测试、并将电压完全放电至18V。

    此致、

    尼克·理查兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nick。

    感谢您的答复。

    我了解 GPCCHEM 测试中的温度。

    但是,我不太明白,所以让我问你一个问题。

    这是否意味着在19V 的最低电压下使用在19V 的最低电压下获取的 ChemistryID 学习是无用的?

    这是否意味着由于我设置了错误的 ChemistryID、因此在第一次充电时不会更新 QMax?

    我的学习步骤或设置是否可能错误?

    细胞的变化是否会影响学习?

    您是否有学习锂聚合物电池的经验?

    我已经做了两次 GPCCHEM 测试,已经学习了几个月,但它不起作用。

    (我们已获得不同的 ChemicalID。。。)

    我们感谢您的合作、以确保成功完成学习。

    提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Shuichi、

    是的、由于在19V 的最小电压下获得了化合物 ID、因此学习将无效。

    是的、Qmax 不会更新、因为编程了错误的 ChemID。

    我检查了你的 gg 文件和日志文件,你的测试程序和设置是正确的。

    我已完成了许多不同监测计和电池化学物质的学习周期。

    在室温下将 GPCCHEM 放电重新运行到18V。

    此致、

    尼克·理查兹  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nick。

    感谢您的答复。

    我已经尝试对我在过去获得的 ChemID 进行编程来学习、但它仍然不起作用。

    我将上传日志。

    我目前正在最低电压18V 下进行 GPCCHEM 测试。

    我还在学习过程中查看设置和操作。

    在学习过程中、Operation Status A 中的 CHG 位会

    如果是、什么设置不会改变 CHG 位?变成0。 此问题是否会受到影响?

    当放电至最低电压和充满电时、CHG 位会发生变化。

    此外、在学习过程中是否有任何方法可以告诉他失败了?

    提前感谢您。

    e2e.ti.com/.../Yashima_5F00_PD_5F00_B_5F00_6S16000_5F00_240422A_5F00_dsg_5F00_chg.log

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Shuichi、

    是的、请完成 GPCCHEM 工具并与我分享该工具的结果报告。

    我不确定 CHG 位为什么会变为0。 当 CHG 位为0时、不会触发保护、xCHG 位也会保持为0。 但是、这不 会阻止您对电池进行测试、因此我不担心这一点。

    此致、

    尼克·理查兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nick。

    我执行了 GPCCHEM 测试放电至18V。

    我得到的 ChemID 与我到目前为止编程的数字相同。

    我正在上传报告文件。

    学习是否会成功使用此 ChemID?

    提前感谢您。

    e2e.ti.com/.../7610.GPCPackaged_2D00_report.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shuichi:

    是的、ChemID 1892应该是要使用的有效 ChemID。

    此致、

    尼克·理查兹