主题中讨论的其他器件: GPCCHEM
尊敬的支持部门:
我之前问过一个有关如何学习 BQ40Z80的问题。
我使用的 BQ40Z80与6芯串联电池组。
学习开始时、启用阻抗跟踪(0x21)并发出复位命令(0x41)。
之后、VOK = 0在开始放电后保持不变。
可能是什么原因?
这是一个错误的设置吗?
细胞差异是否会影响学习?
可以帮帮我吗?
提前感谢您。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的支持部门:
我之前问过一个有关如何学习 BQ40Z80的问题。
我使用的 BQ40Z80与6芯串联电池组。
学习开始时、启用阻抗跟踪(0x21)并发出复位命令(0x41)。
之后、VOK = 0在开始放电后保持不变。
可能是什么原因?
这是一个错误的设置吗?
细胞差异是否会影响学习?
可以帮帮我吗?
提前感谢您。
e2e.ti.com/.../Yashima_5F00_PD_5F00_B_5F00_6S16000_5F00_UM1802099_5F00_240326A.gg.csve2e.ti.com/.../_6B51326D5F00_HYO-1174170HP_2D00_16000-6S1P-_3575606CC4893C68664E2D00_A.1--20C_08FF_170916_2900_.pdf
尊敬的 Nick。
我使用了 GPCCHEM 工具。
我正在上传报告文件。
如果您可以查看、我将不胜感激。
提前感谢您。
尊敬的 Nick。
我还有一个问题。
第一次放电是否足够低于 IT Chg:Term Voltage 中设置的电压?
是否必须放电直至 Battery Status:FD=1或 Gauging Status:FD=1?
Battery Status:FD 和 Gauging Status:FD 是否意味着相同的含义?
Battery Status:FC 和 Gauging Status:FC 是否相同?
如果在学习过程中设置了 Safety Alert 和 Safety Status 标志、它是否会影响学习?
我很感激您的安瑟。
提前感谢您。
嘿 Shuichi、
我查看了 GPCCHEM 工具报告、发现该过程似乎已成功完成。 校准应该是绝对的第一步、然后您应该对 ChemID 进行编程、然后进行其他数据存储器参数更改。 是的、在开始学习周期之前、需要更改数据存储器参数、本应用讨论的是学习周期过程: https://www.tij.co.jp/jp/lit/an/slua903/slua903.pdf
是的、第一次放电可以降到低于它:Chg Term Voltage。 但是、请勿将电池放电至远低于终止电压、因为这可能会损坏电池。 是的、Battery Status:FD 与 Gauging Status:FD 相同。 电池状态:FC 和电量监测状态:FC 是相同的。 如果设置了安全警报和安全状态、可能会影响学习周期。
我建议获取学习周期尝试的日志文件、以便在您仍然遇到问题时可以对此进行进一步调试。
此致、
尼克·理查兹
尊敬的 Nick。
感谢您的答复。
我再次尝试学习,但 Lstatus 在初始化->FET_EN->GAUGE_EN->RESET->REST(5H)->CHARGEL->REST(2H)中没有变为0x5。
在学习期间是否不允许更改寄存器设置?
上传 gg.csv 文件和日志文件。
如果您可以查看、我将不胜感激。
提前感谢您。
e2e.ti.com/.../Yashima_5F00_PD_5F00_B_5F00_6S16000_5F00_UM1802099_5F00_240408A.gg.csve2e.ti.com/.../Yashima_5F00_PD_5F00_B_5F00_6S16000_5F00_240408A_5F00_dsg_5F00_chg.log
尊敬的 Nick。
感谢您的答复。
放电至18V 并充电至25.2V、但未更新 QMax。
报告员遵循了以下步骤
1)数据存储器设置
2)校准
3)化学程序
4) FET_EN
5) GAUGE_EN (LSTATUS=4)
6)复位
7) 6A 时放电低于18V (RDIS=1、VOK = 0)
8) REST (5h)(REST = 1)
9) 6A 时充电至25.2V (RDIS=0、VOK = 1)
10) REST (2h)(REST =1,Lstatis=4)
上传 gg.csv 文件和日志文件。
如果您可以查看、我将不胜感激。
提前感谢您。
e2e.ti.com/.../Yashima_5F00_PD_5F00_B_5F00_6S16000_5F00_UM1802099_5F00_240416A.gg.csv
e2e.ti.com/.../Yashima_5F00_PD_5F00_B_5F00_6S16000_5F00_240415A_5F00_dsg.log
e2e.ti.com/.../Yashima_5F00_PD_5F00_B_5F00_6S16000_5F00_240416A_5F00_chg.log
尊敬的 Nick。
GPCCHEM 测试放电、直到电压下降到19V 以下。
将使用的数据上传到 GPCCHEM 工具。
如果您可以查看、我将不胜感激。
尊敬的 Nick。
感谢您的答复。
我了解 GPCCHEM 测试中的温度。
但是,我不太明白,所以让我问你一个问题。
这是否意味着在19V 的最低电压下使用在19V 的最低电压下获取的 ChemistryID 学习是无用的?
这是否意味着由于我设置了错误的 ChemistryID、因此在第一次充电时不会更新 QMax?
我的学习步骤或设置是否可能错误?
细胞的变化是否会影响学习?
您是否有学习锂聚合物电池的经验?
我已经做了两次 GPCCHEM 测试,已经学习了几个月,但它不起作用。
(我们已获得不同的 ChemicalID。。。)
我们感谢您的合作、以确保成功完成学习。
提前感谢您。
尊敬的 Nick。
感谢您的答复。
我已经尝试对我在过去获得的 ChemID 进行编程来学习、但它仍然不起作用。
我将上传日志。
我目前正在最低电压18V 下进行 GPCCHEM 测试。
我还在学习过程中查看设置和操作。
在学习过程中、Operation Status A 中的 CHG 位会
如果是、什么设置不会改变 CHG 位?变成0。 此问题是否会受到影响?
当放电至最低电压和充满电时、CHG 位会发生变化。
此外、在学习过程中是否有任何方法可以告诉他失败了?
提前感谢您。
e2e.ti.com/.../Yashima_5F00_PD_5F00_B_5F00_6S16000_5F00_240422A_5F00_dsg_5F00_chg.log
尊敬的 Nick。
我执行了 GPCCHEM 测试放电至18V。
我得到的 ChemID 与我到目前为止编程的数字相同。
我正在上传报告文件。
学习是否会成功使用此 ChemID?
提前感谢您。