This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65987D:采用 Qualcomm 结构的 TPS65987 PD 控制器设计

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65987D, TPS55288

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1363600/tps65987d-tps65987-pd-controller-design-with-qualcomm-structure

器件型号:TPS65987D
主题中讨论的其他器件: TPS55288

请参阅附加文件作为 PD 控制方框图。

如何通过 TPS65987D 和 Qualcomm 和 USB-C 插头插入来进行过程控制?

2.用于 Qualcomm 芯片需要检测 VBUS 插入事件的 USB0专用。

我的情境是

(1) USB0 (USB3.1)通常用于 PD 输出5V~20V、

(2) TPS65987D 使用 Type-C 连接器插件通过 CC 引脚完成通信后、能否通知 CPU (QCS6490)和 controlTPS55288直流/直流输出5~20V 可调?  

(3) TPS25730D 行为与项目(2)类似

(4)如果内存内部没有任何图像(代码)而发生故障、Qualcomm PMIC (PM7250B-2)需要检测 VBUS 插入并触发软件代码。 请参阅下面的方框图蓝色圆圈区域、TPS65987D 是否需要插入 VBUS 电源才能工作、并可以检测 CC 引脚。 也可以参阅方框图、了解 TI 部分中任何设计不正确的内容。

请提前告知我您的建议、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Unknown 说:
    2.Especific with USB0 for Qualcomm chip need detect VBUS insert event。

    可以使用 GPIO 事件或对 Qualcomm 器件执行 IRQ 中断。  

    [报价 userid="606935" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1363600/tps65987d-tps65987-pd-controller-design-with-qualcomm-structure "](2) TPS65987D 使用插入式 Type-C 连接器完成 CC 引脚通信后、是否可以通知 CPU (QCS6490)和 controlTPS55288实现直流/直流输出5~20V 可调节?  [/报价]

    是的、可以通知 CPU。 是、TPS55288可通过 I2C 编程

    (3) TPS25730D 行为类似于项目(2)

    应为

    (4)如果内存中没有任何图像(代码)发生故障,Qualcomm PMIC(PM7250B-2)需要检测 VBUS 插入并触发软件代码。 请参阅下面的方框图蓝色圆圈区域、TPS65987D 是否需要插入 VBUS 电源才能工作、并可以检测 CC 引脚。 或者参考方框图、了解 TI 部分中任何设计不正确的内容。

    您的连接正常。 TPS65987D 可以从 VIN_3V3系统或 VBUS 上电和通电。