This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24092:低充电电流

Guru**** 2811345 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24092

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1361031/bq24092-low-charging-current

器件型号:BQ24092

大家好、我已经使用上述产品建立了一个测试电路 PCB、但无法达到915mA 的编程充电电流。  

我的设置如下:

  1. 该电池为18650节锂离子电池、915mA 充电电流、4.2V 电池电压。  
  2. 设置为5V、1.2A 的直流电源用于为电路供电。  
  3. 台式万用表用于测量 BQ24092 OUT (引脚10)与电池之间的电流。  

针对电路

  • ISET 通过590Ω 电阻下拉、以实现915mA 充电电流。 K (ISET)= 540 -> R=540/0.915= 590Ω
  • ISET2下拉至接地、禁用 USB 电源的电流限制
  • PG 和 CHG 将 LED 和1.5kΩ 电阻器拉高至 OUT 引脚。 两个灯均亮起
  • 10µF 滤波电容器用于 IC 的输入和输出
  • 使用 NTC (TH11-3H103FT)。 与规格表中的类似。 我也尝试过通过10k 电阻器将其接地。

我尝试过的操作:

  • ISET 的电压为1V。 这将产生~1A 左右的电流
  • 我已尝试通过10kΩ 电阻器将 TS 引脚分流到接地端。 这未改变该行为。  
  • 我已经尝试移除电流表、但是直流电源只提供180mA、这表示电路只在~170mA 的电流下充电。  
  • 我使用 BQ24092 IC 的分线板构建了一个单独的电路。 观察到相同的行为、这表明这不仅仅是不良 IC 或不良焊点。  

下面是该电路的屏幕截图:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否提供充电器运行条件、例如 VIN、ISET1电压、VOUT、ISET2电压、 TS 引脚电压?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。

    我测量了以下参数:

    输入电压= 5.52V
    ISET1= 1.4V
    VOUT=3.24
    ISET2 =-120mV (基本上为0V)
    TSPIN =为120mV (基本为0V)

    在整个测量过程中、输出电压和电池阳极之间的电流为256mA。  

    我还尝试使用压缩空气对回路进行喷雾以降低温度。 这没有任何影响。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我忘了说、在再次连接电池进行此测试之前、电池已放电至2.5V。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    BAT 引脚和电池组之间是否有任何电池保护电路、或者电池是否具有内置的电池保护? 在 UVP 等特定条件下、电池保护功能可能会将电池从充电器的 BAT 引脚上断开。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不能直接连接它。 我~了两节电池、并且具有相同的3 μ A 250mA 电流限制。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在电池为2.5V、输入为5.52V 且充电电流为915 mA 的情况下、用户请求 IC 消耗2.76W 的功率。 根据仅表8.4中提供的热信息、其中结至环境热阻为71.2摄氏度/瓦、我预计最低芯片温度将比室温上升197C。 器件处于热调节状态、因为输入和电池之间的所有额外电压都已耗散。 当电池电压和输入电压彼此靠近时、请观察所需的充电电流。

    此致、

    迈克·伊曼纽尔