This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC6C598-Q1:TLC6C598-Q1的最大 ESD 值

Guru**** 2638365 points

Other Parts Discussed in Thread: TLC6C598-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1360286/tlc6c598-q1-max-esd-value-for-the-tlc6c598-q1

器件型号:TLC6C598-Q1

您好!

我希望一切都顺利。

我们目前正在  汽车设计中使用 TLC6C598-Q1电源逻辑8位移位寄存器 LED 驱动器。 我们查看了数据表、并想知道/确认 TLC6C598-Q1的最大 ESD 值TLC6C598-Q1是否存在典型的电路应用、此典型电路是否包含 ESD 电容器或其他保护功能? 您能否建议 LED 驱动器需要哪些额外的 ESD 保护?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    关于数据表中的最大 ESD 值、您是指以下规格吗? 据我了解、这是一种符合 AEC Q100关于 HBM 和 CDM 的标准测试。 如需额外的 ESD 保护、具体取决于您的 ESD 测试系统要求、您可以在相关路径上添加额外的 ESD 二极管。 同样在应用方面、我们的 I/O 引脚具有 ABS 等级、请确保器件的工作不会超过该值。

    Br、

    海利。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!