This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP87644Q1EVM:关于使用 LP87644Q1EVM 的问题

Guru**** 2521180 points
Other Parts Discussed in Thread: LP87644Q1EVM, TPS6594EVM, LP8764-Q1, TPS6594-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1350686/lp87644q1evm-question-regarding-use-of-lp87644q1evm

器件型号:LP87644Q1EVM
主题中讨论的其他器件: TPS6594EVMLP8764-Q1TPS6594-Q1

您好、TI 专家

客户对 LP87644Q1EVM 的使用有疑问。

客户正在考虑与系统电源管理接口(SPMI)相关的项目(SPMI 主器件开发)。

为了验证 SPMI 功能、我们购买了2组 PMIC_EVM 电路板(LP87644Q1EVM)来配置测试环境。

客户对此有几个问题。 如需更多信息、请参阅以下内容和附件文件。

*检查 SPMI 总线操作

:通过堆叠 PMIC EVB 1 (SPMI Master )- EVB 2 (SPMI Slave)来配置 SPMI 总线后,验证 SPMI 器件的功能

* PMIC EVB 1、2 : LP87644Q1EVM (用于四路输出降压转换器的 LP87644-Q1评估模块)

*主机 PC

* PMIC EVB 测试 GUI 软件:可扩展 PMICs-GUI 3.0.0

*分别将 PMIC EVB 1和2连接到主机 PC:每个板被 PC 识别

*堆叠 PMIC EVB 1、2并连接到主机 PC:只有一个板被 PC 识别

*未确认 SPMI 总线操作。

[问题]

Q1)测试环境设置中是否有任何错误?

(根据 LP8764x-Q1 EVB 用户指南、它指出只需要电源(页_4))


Q2)您是否有审核所需的任何其他参考资料? 如果是、您能否提供这些信息?


Q3)我们是否需要为测试修改 PMIC NVM (非易失性存储器)配置?

示例) GPIO 8、9 (多功能引脚、 SPMI 时钟,SPMI 数据设置)

目前、GPIO 8和9设置为默认 GPIO。

示例)我尝试设置 SPMI 主器件和从器件 ID、但在 GUI 中找不到字段设置功能。


Q4)我是否还需要其他配置测试环境的东西? (例如、  TPS6594EVM 等 )

请检查。 谢谢你。

(相关文档)

PMIC EVB ( LP87644Q1EVM )产品页面: https://www.ti.com/tool/LP87644Q1EVM#supported-products

2.测试程序和问题: HVS_SPMI_PMIC_EVB_TEST(问题详细信息).pptx

e2e.ti.com/.../_2800_Question-detail_29005F00_HVS_5F00_SPMI_5F00_PMIC_5F00_EVB_5F00_test.pptx


PMIC EVB 用户指南:LP87644Q1EVM.pdf

e2e.ti.com/.../LP87644Q1EVM.pdf

4. PMIC EVB 测试 GUI 用户指南:Scalable_PMIC_GUI_UserGuide.pdf

e2e.ti.com/.../Scalable_5F00_PMIC_5F00_GUI_5F00_UserGuide.pdf


PMIC 数据表:LP8764-Q1.PDF

e2e.ti.com/.../LP8764_2D00_Q1.PDF

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lee、

    感谢您的联系!

    我将在明天更详细地进行研究、但与此同时、您可以尝试使用更新的 GUI (下面的链接)、因为我发现您使用的是较旧版本的 GUI。 GUI 已更新。  

    https://dev.ti.com/gallery/view/PMICInternal/Scalable-PMICs-GUI/ver/4.0.0/  

    Br、

    伊什蒂亚克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Ishtiaque

    我尝试单击您提供的已更新 GUI 链接、但我没有看到任何数据。

    即使您在 Gallery 中搜索,也只能找到最多3.0.0,如下所示。

    请重新检查。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Grady Lee:

    很抱歉、那是内部链接。 使用下面一个并检查。  

    https://dev.ti.com/gallery/view/PMIC/Scalable_PMICs_GUI/ver/4.0.0/ 

    Br、

    伊什蒂亚克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、 Ishtiaque

    更新的 GUI 版本(4.0.0)已向客户交付。

    我的第一个问题尚未得到答复。 您能检查一下吗?

    此外、客户还向您提出了如下其他问题。
    (e2e.ti.com/.../lp87644q1evm-restore-the-nvm-with-eeprom-unlock-fail-state /5151251#5151251)
    关于锁定、是否可以在不更换器件的情况下更改0xA3寄存器设置?
    此外、请检查此问题。 也可以回复现有客户查询的 E2E 链接。

    请检查。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Grady、

    您上一个问题的答案是、我们器件的 SPMI 协议是自定义的。 必须根据给定的用例对其进行编程。  例如 、如果您尝试连接两个配置了相同 NVM 设置的 EVM、则该方法不起作用、因为它们旨在用于某些用例。

    为了在 NVM 中启用 SPMI、 客户必须将另一个 PMIC 配置为次要功能以建立通信。 因此、必须针对多 PMIC 系统配置 NVM、并且当定义了多 PMIC NVM 时、器件之间的通信会基于 PFSM 触发条件和状态通过 SPMI 自动进行。 无法通过 SPMI 接口手动输出任何内容。  

    Br、

    伊什蒂亚克   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Ishtiaque

    那么、在上述问题(2.测试过程和问题:HVS_SPMI_PMIC_EVB_TEST (Question Detail).pptx)中、文档中的测试方法是否不正确?
    为了配置和测试其他 PMIC、除了上述问题所述的文档外、是否可以参考任何其他文档?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我是这个问题的客户。
    那么、应更新每个 EVB 的 NVM 的哪一部分、以使用 PMIC EVB 1和2 (LP87644Q1EVM 2集)验证多 PMIC 同步行为?
    您能否为我提供一个可以参考的示例 NVM 配置?
    其他特性不是很相关、只需检查多 PMIC 同步功能即可。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您需要使用2xLP8764-Q1器件创建新的 NVM 与 GUI 组合、通过这种方法可以正确设置 SPMI 的内部位。 由于混淆非常明显、这些位没有手动控制。 使用 GUI 设置位始终正确。  

    例如、您可以为 LP87644Q1EVM 器件选择第一个器件模板、然后从左侧向辅助器件添加为 LP8764-Q1。  

    GPIO8/GPIO9需要更改。 对于这两个器件、如果您要运行降压、辅助器件还需要一些电源序列。  

    在 TPS6594-Q1 DUAL CONFIG 中、您可以找到一些我认为适用于 CONFIG 的提示。  

    BR、Jari

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。
    您告诉我的过程是通过 GUI 执行的。
    但是、从那时起便没有为辅助 PMIC 创建 NVM 程序。
    如所附图所示、在 NVM 配置期间、辅助 PMIC 的 NVM 验证失败、并且无法创建程序。
    对于辅助 PMIC NVM、WD_MASK 位无法设置、但验证似乎失败、因为它会检查 WD_MASK 位是否已设置。
    (对于主 PMIC、NVM 验证成功。)

    在这方面,我们的查询如下。
    -还有什么我错过或需要额外检查?
    -我是否需要更新 GUI 来进行 NVM 更新? (我当前使用的是 GUI 4.0.0)
    -我可以继续进行2个电路板的主 PMIC NVM 配置,而不使用辅助 PMIC NVM 配置吗?
    -您可以为 LP87644Q1EVM 提供具有多 PMIC 同步功能的 NVM 程序吗?
     如果在网络上很难披露、请联系以下联系信息。
      yjwon@hyvision.co.kr



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    -我漏掉了什么东西或需要额外检查吗?

    不确定它是如何完成的、但显示的 WD_MASK 警告是无关的。 您是否对这两个 PMIC 进行了编程? 您能否共享 json 文件?  

    -我是否需要 GUI 更新来进行 NVM 更新? (我当前正在使用 GUI 4.0.0)

    如果器件是旧版本、也可以尝试使用以前的 GUI 3.0.0版本、但如果对 器件进行编程的过程未按预期进行处理、则可能会出现问题。  

    -我可以继续对2个板使用主 PMIC NVM 配置吗?

    否、需要对两个 PMIC 进行编程。  

    -您能否为 LP87644Q1EVM 提供具有多 PMIC 同步功能的 NVM 程序?

    目前、我们没有这样的 NVM、但可以创建、这需要我们花一些时间来提供。 因此、如果您可以将时间安排在至少2周内、那么我们可以解决这个问题。  

    Br、

    伊什蒂亚克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的答复。 我会继续回答您的问题。
    • 还有其他什么我遗漏或需要额外检查的地方吗?
      • =>我不确定这是不是因为 WD_MASK、但所有其他配置都有推荐的设置。
        除 WD_MASK 之外、NVM 验证中没有其他警告。
        我将附加 json 文件。 (我将其压缩一次进行上传。)
    • 我是否需要更新 GUI 来进行 NVM 更新? (我当前使用的是 GUI 4.0.0)
      •  我将从 GUI 版本4.0.0开始、
    • 我能否继续对2个电路板进行主 PMIC NVM 配置、而不使用辅助 PMIC NVM 配置?
      • 否、需要对两个 PMIC 进行编程。
      • =>我明白了。
    • 您能否为 LP87644Q1EVM 提供具有多 PMIC 同步功能的 NVM 程序?
      • 目前、我们没有这样的 NVM、但可以创建、这需要我们花一些时间来提供。 因此、如果您可以将时间安排在至少2周内、那么我们可以解决这个问题。
      • => 如果是这样,我会很感激你可以稍后提供.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    对于辅助 PMICB、I2C1和 I2C2的地址必须与 PMICA 的地址不同

    此外、状态机的触发条件必须符合 PMICB 的 PMICA。

    将屏蔽 PMICB 的以下信号、因为 PMICA 通过 SPMI 控制上电/断电。  

    将在 PMICB 中匹配 STARTUP_DEST、使其与在 PMICA 中相同。  

    与 PMICB 上的 PMICA 匹配

    BR、Jari

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。
    通过参考答案进行 NVM 验证。
    更新后、主 PMIC EVB 的 I2C 通信无法正常工作、我将尝试进一步调试。
    此外、我想更清楚地了解与设置相关的内容、并且想设定一个发展的起点。
    您能否附加一个多 PMIC 同步工作的示例 json 文件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您可以尝试调试并与示例 json 文件相关。 我将致力于此项工作、并将在本周结束时为您提供。  

    Br、

    伊什蒂亚克