This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2051:TPS2051导致电路出现问题

Guru**** 2583825 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1362064/tps2051-tps2051causes-problem-in-circuit

器件型号:TPS2051

大家好!

我在开关 IC 上写了一首诗。

VDD_5V 来自直流/直流开关稳压器(3A)、用于为微型 PCIe 模块供电。

我需要使用来自处理器的 GPIO 信号来开启和关闭集成。

但只要电路上有这个 IC、该卡就不能正常工作。


当我禁用 IC 并对 IN 和 OUT 引脚短路时、电路正常工作并为 Mini PCIe 模块供电。

这样做的原因是什么?


(AM3358BZCZ100 MPU)

此致、

Ömer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Omer:

    这是一个重复的问题。  我将关闭该主题、然后回答另一个问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在使用微型.200mA 卡。(T52)但是、即使没有负载、只要安装了原始的 BeagleBone 软件、它也会将该卡复位。 当我移除这个集成电路并对其短路时、它会起作用。