This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28700:UCC28700/LM5020:工作范围为&lt 的相似器件

Guru**** 2504185 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28700, LM5020

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1363708/ucc28700-ucc28700-lm5020-similar-part-with-50khz-operating-range

器件型号:UCC28700
主题中讨论的其他器件: LM5020

您好!

我正在寻找一款类似于 UCC28700/LM5020、 开关频率低于50kHz 的 PWM 控制器。

原因 :我的工作输入电压是50V-1500V,因此 如果我认为开关频率在~70kHz 范围内,初级侧 FET 的最短导通时间将非常短(单位为 ns)。

正在寻找开关频率小于50kHz 且基于辅助绕组反馈的控制器。


谢谢

庞卡马利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ponkamali:

    感谢您与我们联系。

    UCC28700也可用于这一目的。 控制律最大开关频率将受电感选择的限制。 较高的 Lm 值会降低工作频率、这一点在确保频率低于50kHz 的同时应注意。

    50-1500V 是输入电压的巨大变化。 通常、PSR 控制器的最短导通时间在另一个受极端和最大占空比限制时受到限制。 这通常可以确保输入电压变化为9倍。 您的电压大约是30倍、使用 UCC28700将无法实现。 您应该尝试 UCC28C56系列控制器。

    请在 UCC28C56下发帖、因为后续部分的专家将解决这个问题。

    此致、

    哈里什