This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5185:辅助绕组反馈

Guru**** 2534260 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5155, LM5185, LM5022, LM5020, UCC28700

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1359115/lm5185-auxilary-winding-feedback

器件型号:LM5185
主题中讨论的其他器件: LM5022LM5020、LM5155、 UCC28700

您好!

我是否可以使用 反激式变压器的辅助绕组进行供电并向 LM5185控制器提供电压反馈?

我要为我的应用寻找更新版本的 LM5020、LM5022、它出现了此部件。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表显示、"无需"辅助绕组、但使用变压器的第3个绕组是否会出现任何问题?

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ponkamali:

    该部件的负责工程师是 OOO、将在5月15日之后回复。  

    谢谢。

    理查德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    任何人可以对此作出回应

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ponkamaili:

    很抱歉耽误你的时间。  使用第3个绕组来生成第2个输出轨是没有问题的。  实际上、您应该使用 N+1绕组来生成 N 个输出轨。  此处的"1"表示初级绕组。  

    此处的"第三个绕组"是传统反激式拓扑所必需的额外绕组。  也就是说、它必须 使用 N+1+1来保存用于相同作业的光耦合器。   节省1个绕组可以节省制作变压器的成本。  

    希望这一点得到澄清。  

    此致、

    友好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、您好。

    因此、我 可以通过来自辅助绕组的反馈以及来自辅助绕组的电源 LM5185、继续使用 LM5185并执行电压调节。

    对吧?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ponkamali:

    抱歉、您能向我展示一个简单的示意图来说明您想要执行的操作吗?   如果我明白这一点、LM5185会使用初级绕组本身来提供反馈、而非辅助绕组。   

    谢谢。

    友好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、您好。

    我的问题 是、 尽管数据表建议使用来自初级绕组的反馈、但我可以使用辅助绕组提供反馈吗?

    原因是我的应用具有非常高的输入电压(>1000V)、并且由于 LM5185的额定电压不能这么高、我能否使用辅助绕组反馈?

    谢谢

    庞卡马利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这就是辅助绕组的反馈的含义。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ponkamali:

    我明白了。  LM5185运行的最大输入电压为100V 。它的工作原理与您所示示示示例中传统反激式的工作原理不同。  在本例中、LM5185不是合适的器件。  

    谢谢。

    友好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢您好。

    您能否推荐 LM5020、LM5022系列的一些器件? 我正在寻找某种较新的器件、其最低工作频率范围为30kHz。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ponkamali:

    感谢 您考虑使用 TI 产品!  我们有许多新器件、但据我所知、它们都以100至200kHz 的最小频率运行。 我熟悉的器件包括 LM5155/56、但我知道您不希望 在输入电压为1000V 时运行得过快。

    我可以将此内容传递给我们的高压小组、 但如果您发表一篇有关 UCC28700主题的新帖子、并展示示例电路、询问是否有器件支持30kHz 运行、那么您应该得到更快的响应。  请告诉我、您是否希望我联系高压小组、或者您可以在 e2e 中的新主题下发帖。

    请告诉我。

    谢谢。

    友好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、您好。

    我可以根据  UCC28700在 e2e 中发布。

    谢谢