This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG3422EVM-041:我需要主板的 Altium 文件。

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: LMG3522R030-Q1, UCC28951-Q1, LMG3422EVM-041, LMG342X-BB-EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1362998/lmg3422evm-041-i-want-the-altium-file-of-the-motherboard

器件型号:LMG3422EVM-041
主题中讨论的其他器件:UCC28951-Q1、LMG3522R030-Q1 LMG342X-BB-EVM

除了 Altium 项目文件之外、我还想知道 LMG3522R030-Q1是否可以与 UCC28951-Q1相移全桥控制器配合使用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Uma、

    我已经向您发送了 LMG342X-BB-EVM 的 Altium 文件、这是 LMG3422EVM-041的主板。  

    UCC28951-Q1似乎应与 LMG3522R030-Q1器件兼容。

    此致!

    凯尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kyle、

    感谢您发送 LMG342X-BB-EVM 的 Altium 文件。 我很快就会回顾这些建议。 很高兴知道 UCC28951-Q1与 LMG3522R030-Q1器件兼容。 我将继续进行此设置。

    此致、

    乌玛