This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61040-Q1:输出电压已设置

Guru**** 2416110 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61040-Q1, TPS55340, TPS61040

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1362983/tps61040-q1-output-voltage-set

器件型号:TPS61040-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS55340TPS61040

您好!  

我想将升压电路设计为通过使用5V 使电压升至28V。

对于 TPS61040-Q1、根据数据表、最大可能输出电压为28V。

我认为、这意味着在我制造电路时没有裕度。

是否可以使用下面这样的电路?

R1 = 2200k Ω

R2 = 100千欧(或更小)

L = 22 μ H

(输出电流=低于20mA)

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 信安:

    将 TPS61040-Q1配置为28V 输出电压没问题。

    问题在于、当 Vin = 5V 且 Vout = 28V 时、最大 Iout 非常接近20mA。 裕度非常小。 像增加47μH 这样的电感器可以使最大 Iout 变得更大一些。

    您能否帮助确认 应用中所需的最大 Iout? 自动评分是否强制?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的反馈。

    我正在与供应商(压电式扬声器制造商)核实所需的最大输出电流。

    当我测量实际消耗电流时、我需要7.3mA (扬声器工作电流)和10mA (用于压电式驱动器、最大值)。

    我的意思是、应该可以保证超过17.3mA 最小值。

    正如您所指出的、我认为使用 TPS61040-Q1时电流裕度也是个问题。

    如果是这样、可以使用 TPS55340而不是 TPS61040吗?

    作为参考、我们应使用汽车级组件(AEC-Qual)。

    谢谢、此致、

    李锡安。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 信安:

    如果 TPS55340的封装尺寸是可接受的、  则当输入电压= 5V 且输出电压= 28V 时、TPS55340的最大 Iout 将毫无问题。 它比20mA 大得多。

    此致